请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM-Q1 您好专家
在 DDR 配置工具中、一些参数具有2个值、其中一个以 ns 单位表示、而另一个以 tck 单位表示。 我想指出哪个是写入 DDR 的实际值、为什么需要2个值? 谢谢。

此致、
朱兴宇
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好专家
在 DDR 配置工具中、一些参数具有2个值、其中一个以 ns 单位表示、而另一个以 tck 单位表示。 我想指出哪个是写入 DDR 的实际值、为什么需要2个值? 谢谢。

此致、
朱兴宇
尊敬的 Xingyu:
有些参数有2个值,其中一个参数以 ns 单位表示,另一个参数以 tck 单位表示
许多 DRAM 时序参数均在时钟周期中以 ns 为单位指定。 这直接来自 DRAM 数据表。
之所以 有两个不同的时序值 、是因为支持的频率范围很宽。
例如、ZQ CAL 锁存命令需要至少8个周期来完成、但也需要至少30ns。 当以引导频率(<= 55 MHz)发出 ZQ CAL 锁存命令(tZQLAT)时、控制器 应等待8个时钟周期(~145ns)、这远大于30ns。 但是、当采用2133 MHz 时钟工作时、控制器应等待30ns 或~ 64个时钟周期。
此致、
凯文