我想知道如果我们可以在 QNX OS 在 A72下运行时为 TDA4禁用 GPU。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想知道如果我们可以在 QNX OS 在 A72下运行时为 TDA4禁用 GPU。
您能否参阅此常见问题解答并了解如何从 u-boot 禁用 GPU?
为了从 QNX 禁用相同功能、我已经要求另一位工程师提供帮助。 它们应该能够对此做出响应。
此致
卡兰
可在 PSDKQA + BSP 中的两个常规位置访问 GPU H/W 模块。
要"删除"GPU、这两个区域都需要修改。
BSP
在 BSP/GPU 中删除对 src hardware/startup/boards/j721e/evm/hw_init.c 的调用。
QNX 屏幕
如果 DSS 不是由 A72控制(psdkqa/QNX/scripts/usr/lib/graphics/jacinto7/graphics.conf.dss_on_R5)、那么删除 GPU 的最简单方法是不启动 QNX 屏幕。
如果需要 DSS、但不需要 GPU、则 需要修改 psdkq/QNX/scripts/usr/lib/graphics/jacinto7/graphics.conf.dss_on_a72。
此致、
kb