This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何在 A72中为 QNX OS 禁用 GPU

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1269532/tda4vm-how-to-disable-gpu-for-qnx-os-in-a72

器件型号:TDA4VM

我想知道如果我们可以在 QNX OS 在 A72下运行时为 TDA4禁用 GPU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否参阅此常见问题解答并了解如何从 u-boot 禁用 GPU?

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1227640/faq-tda4vm-tda4vl-tda4al-tda4vh-dra821-how-can-we-make-the-jacinto-sdk-compatible-for-device-variants

    为了从 QNX 禁用相同功能、我已经要求另一位工程师提供帮助。 它们应该能够对此做出响应。

    此致

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可在 PSDKQA + BSP 中的两个常规位置访问 GPU H/W 模块。

    1. BSP 启动、包含用于初始化 GPU 的命令。   
    2. QNX "屏幕"过程的 graphic.conf 控制 GPU 配置。  

    要"删除"GPU、这两个区域都需要修改。

    BSP

    在 BSP/GPU 中删除对  src hardware/startup/boards/j721e/evm/hw_init.c 的调用。

    QNX 屏幕

    如果 DSS 不是由 A72控制(psdkqa/QNX/scripts/usr/lib/graphics/jacinto7/graphics.conf.dss_on_R5)、那么删除 GPU 的最简单方法是不启动 QNX 屏幕。

    如果需要 DSS、但不需要 GPU、则 需要修改 psdkq/QNX/scripts/usr/lib/graphics/jacinto7/graphics.conf.dss_on_a72。

    此致、

    kb