This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:如何修改 DDR 驱动器以适应定制板的外部 DDR 芯片

Guru**** 2201700 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM6442
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1265364/am6442-how-to-modify-the-ddr-driver-to-adapt-to-the-external-ddr-chip-of-the-custom-board

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好、TI 技术专家,

SDK 版本:  MCU_PLUS_SDK_am64x_08_06_00_45

芯片模型:  AM6442BSEFHAALV  2APONES 709 ( FS  器件)

在调试定制电路板上的 DDR 存储器时遇到问题、DDR 芯片为: K4A8G165WC

我想知道如何修改 DDR 驱动器、以适应我定制电路板上的 DDR 芯片。 TI 是否有定制闪存等指导文档来帮助我修改 DDR 驱动器? 如果不是、如何开始修改 DRR 驱动程序代码的哪个部分?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wen、您需要使用 SysConfig 中的 DDR 寄存器配置工具: https://dev.ti.com/sysconfig/?product=Processor_DDR_Config&device=AM64x

    为您的电路板生成寄存器配置、然后将该配置构建到您的代码中。  有关说明、请检查该工具中的自述文件。  有关特定于 MCU+ SDK 的更多说明、请访问: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/09_00_00_35/exports/docs/api_guide_am64x/DRIVERS_DDR_PAGE.html

    如果您还有其他问题、可以在这里提问、

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, James,ć

    我已经使用了您推荐的工具来配置时序参数、但测试后、我仍然无法使定制板上的 DDR4正常工作。

    以下是我配置的具体参数和供您参考的 DDR 芯片模型:

    1. DDR 芯片: K4A8G165WC-BIWE,产品说明书在这里:e2e.ti.com/.../K4A8G165WC_2D00_BIWE.pdf

    2. 时序参数如下:

    DRAM 时序 A 注释
    CL(NCK)[CAS 延迟] 11
    CWL(NCK)[CAS Write Latency] 9
    DRAM 时序 B
    tXPR (TCK) 5
    tPW_RESET_L (ns) 1000
    tRFC (ns) 350
    tREFI (ns) 7800
    tDQSCK 最小值(ns) 0.225 DDR 数据表是-0.225
    tDQSCK 最大值(ns) 0.225
    tDLLK (TCK) 597
    tRCD (ns) 13.75
    TRP (ns) 13.75
    TRAS (ns) 35
    tRRD_S (TCK) 4
    tRRD_S (ns) 6
    tRRD_L (TCK) 4
    tRRD_L (ns) 7.5
    tFAW (TCK) 28
    tFAW (ns) 35
    TWR (ns) 15
    TWR_CRC_DM (TCK) 4
    TWR_CRC_DM (ns) 3.75
    tWTR_S (TCK) 2
    tWTR_S (ns) 2.5
    tWTR_L (TCK) 4(6) ​​DDR 数据表上写入了两个不同的值,
    tWTR_L (ns) 7.5
    tWTR_S_CRC_DM (TCK) 4
    tWTR_S_CRC_DM (ns) 3.75
    tRTP (TCK) 4
    tRTP (ns) 7.5
    tCCD_S (TCK) 4
    tCCD_L (TCK) 5
    tCCD_L (ns) 6.25
    tMRD (TCK) 8
    tMOD (TCK) 24
    tMOD (ns) 15
    tCKSRE (TCK) 5
    tCKSRE (ns) 10
    tCKSRX (TCK) 5
    tCKSRX (ns) 10
    TxP (TCK) 4
    TxP (ns) 6
    tCKE (TCK) 3
    tCKE (ns) 5
    ODTH8 (TCK) 6 此参数未写在 DDR 数据表中
    tPAR_ALERT_PW 最大值(TCK) 96

    IOControl A
    处理器/DDR 控制器 IO 配置
    这些值的含义尚不清楚,使用 TI 工具中的默认值
    VREF 控制范围 DQ/DM 范围1
    VREF 控制范围 DQ/DM 72.8
    DQ/DQS/DM 的驱动器阻抗 40 Ω
    针对 Addr/Ctrl/Clk 的驱动器阻抗 40 Ω
    DQ/DQS/DM 的 ODT 48 Ω
    IOControl B
    DRAM IO 配置
    DQ VREF 范围 范围1
    DQ VREF 72.4
    输出驱动器阻抗(ODI) RZQ/7 (34 Ω)
    标称 ODT (RttNOM) RZQ/6 (40 Ω)
    动态 ODT 禁用

    此表中的时序参数太多、我不确定是否需要所有这些参数值、或者某些参数是必需的、某些参数是可选的? 我在最新的 AM6442 TRM 中找不到有关 DDR16SS0_CTL_CFG 寄存器的任何说明、因此现在我很难将此 DDR 芯片用于我的定制电路板。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 DQSCKmin、请保持0.225的值。  这将作为负值显示、

    对于 tWTR_L、 您应该从表57中获取值(列 DDR4-3200、因为您有该速度等级器件)、因此该值应为4tCK

    对于 ODTH8、如果数据表中未显示、请保持默认值。   

    您是如何测试它的?  您是否在 MCU+ SDK 中重新构建新配置、然后尝试引导?  您是否能够使用 Code Composer 连接至 JTAG?  通过 JTAG 进行调试会更容易一些。

    此致、

    詹姆斯