您好、TI 专家、
我有与此参考主题中相同的目标和问题: TDA4VM:DDR 子系统 ECC 的混淆-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
目标:启用 DDR ECC 以检查 SEC/DED 错误并通过 ESM 中断报告它们。
基于这个话题、我还有进一步的疑问:
我可以在 SDL ECC 模块中看到三个与 DDR 相关的 ECC 聚合器,以及对它们的相应 ESM 中断:

我只需通过 SDL_ECC_init ()从应用程序层启用它们。 但我这三个 ECC AGGR 不适用于 DDR 内联 ECC 数据错误事件、对吗?
如果是,那么这3个 ECC 的复合年期增长报告的目的是什么?我应该启用它们吗?
对于 DDR 的内联 ECC、
根据、我还需要启用内联 ECC 11.5.为 DDR 启用 TI 的内联 ECC - Processor SDK QNX J721E。
根据" 内联 ECC 使用 ECC 聚合器中断来指示检测到错误"语句。 DDR 内联 ECC 将触发上述 ESM 中断进行通知。
启用 DDR0的内联 ECC 后、任何针对 DDR 的 SEC/DED 都将直接触发以下两个 ESM 中断:
298 DDR0_DDRSS_DRAM_ECC_CORR_ERR_LVL_0
299 DDR0_DDRSS_DRAM_ECC_Uncorr_ERR_LVL_0
一旦启用了 DDR 的内联 ECC、并且已设置内联 ECC 到 ESM 路径、就不需要额外的配置。 对吧?
非常感谢您的耐心。