This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
客户询问此问题。
DS 表示我们不支持。
那么、即使是 OTG 的硬件+软件也不支持这种情况?
如果是这种情况、为什么 E2E 说 OTG 可实现?
请确认我们是否支持 OTG。
如果是、请修复数据表!! BCZ DS 告诉我们它不受支持。
您好、RIO、
"OTG" 是一个经常被误用的术语。 如果用户指的是 OTG 协议、如 HNP 或 SRP、则不支持这些协议。 但是、如果您指的是"双角色"模式、在该模式下、USB 端口可以根据 USB 电缆连接在器件模式或主机模式下工作、则支持该模式。
您好、Bin:
OTG 模式可以涵盖双重角色。
这意味着:双重角色是 OTG 的一个子集。
我的理解是否正确?
BR RIO
您好、RIO、
在"双重角色"环境中、OTG 是一个被误用的术语、在与客户通信时、请尽量不要使用"OTG"。