This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM62xx 是否支持 USB OTG?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1264306/am625-does-am62xx-support-usb-otg

器件型号:AM625

客户询问此问题。

DS 表示我们不支持。

那么、即使是 OTG 的硬件+软件也不支持这种情况?

如果是这种情况、为什么 E2E 说 OTG 可实现?

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1247135/am62a7-usb-otg-support-in-kernel?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=AM62%25252520USB%25252520OTG#

请确认我们是否支持 OTG。

如果是、请修复数据表!! BCZ DS 告诉我们它不受支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RIO、

    "OTG" 是一个经常被误用的术语。 如果用户指的是 OTG 协议、如 HNP 或 SRP、则不支持这些协议。 但是、如果您指的是"双角色"模式、在该模式下、USB 端口可以根据 USB 电缆连接在器件模式或主机模式下工作、则支持该模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin:

    OTG 模式可以涵盖双重角色。

    这意味着:双重角色是 OTG 的一个子集。

    我的理解是否正确?

    BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RIO、

    在"双重角色"环境中、OTG 是一个被误用的术语、在与客户通信时、请尽量不要使用"OTG"。