主题中讨论的其他器件: SysConfig
SDK 中的 GPIO_LED_BLINK 示例适用于 LP-AM263上的红色 LED。
为了测试 GPIO 分配、我修改了该基本示例。
我将外部 LED 连接到 Booster Pack 接头 J4上的引脚33 、
使用 SysConfig 将 PRO_PRU0_GPIO0分配给它、
GPIO93设置为标准 多路复用 模式7.

此修改后的闪烁程序 在处理器内存中似乎可以正常工作、但外部 LED 不闪烁。

当外部 LED 由另外3.3V 电源供电时工作正常。
但这里不是 Booster Pack 接头 J4上的引脚33上具有该程序。
SysConfig 在 ti_pinmux_config.c 中进行的多路复用配置为:
静态 Pinmux_Per Ccfg_t gPinMuxMainDomainCfg[]={
/* GPIO0引脚配置*/
/* GPIO26 -> UART0_CTSN (B7)*/
{
PIN_UART0_CTSN、
( PIN_MODE(7)| PIN_pull_disable | PIN_SLEW_RATE_HIGH | PIN_QUAL_SYNC | PIN_GPIO_R5SS0_0 )
}、
/* GPIO0引脚配置*/
/* GPIO93 -> PR0_PRU0_GPIO0 (K17)*/
{
PIN_PR0_PRU0_GPIO0、
( PIN_MODE(7)| PIN_pull_disable | PIN_SLEW_RATE_HIGH | PIN_QUAL_SYNC | PIN_GPIO_R5SS0_0 )
}、
/* GPIO0引脚配置*/
/* GPIO94 -> PR0_PRU0_GPIO1 (K18)*/
{
PIN_PR0_PRU0_GPIO1、
( PIN_MODE(7)| PIN_pull_disable | PIN_SLEW_RATE_HIGH | PIN_QUAL_SYNC | PIN_GPIO_R5SS0_0 )
}、
/* GPIO0引脚配置*/
/* GPIO96 -> PR0_PRU0_GPIO3 (J17)*/
{
PIN_PR0_PRU0_GPIO3、
( PIN_MODE(7)| PIN_pull_disable | PIN_SLEW_RATE_HIGH | PIN_QUAL_SYNC | PIN_GPIO_R5SS0_0 )
}、
/* UART0引脚配置*/
/* UART0_RXD -> UART0_RXD (A7)*/
{
PIN_UART0_RXD、
( PIN_MODE(0)| PIN_PULL_DISABLE | PIN_SLEW_RATE_LOW )
}、
/* UART0_TXD -> UART0_TXD (A6)*/
{
PIN_UART0_TXD、
( PIN_MODE(0)| PIN_PULL_DISABLE | PIN_SLEW_RATE_LOW )
}、
{PINMUX_END、PINMUX_END}
};
如果处理器焊盘 K17连接到 Booster Pack 接头 J4的引脚33、则这应该起作用。
为什么这不起作用?
非常感谢您的帮助。
此致
罗伯特