大家好!
我已 bann 构建 th mcu1_0、并且 out->vx_app_rtos_linux_mcu1_0.out 已存在。
我更改 uboot 和/lib/firmware/j721s2-main-r5f0_0-fw.
检查 mcu1_0似乎没有运行的过程。
我还更改了 uboot、仍然相同。
k3_r5f_rproc r5f@41000000:内核1已在使用中。 不使用 rproc 命令
k3_r5f_rproc r5f@4140000:内核2已在使用中。 不使用 rproc 命令
在12ms (84.6 MiB/s)内读取1064128字节
向远程处理器2加载 data@addr=0x82000000 1064128字节:成功!
425420字节读取时间为9ms (45.1MiB/s)
向远程处理器3加载 DATA@addr=0x82000000 425420字节:成功!
199632字节在8ms 内读取(23.8MiB/s)
向远程处理器4加载 data@addr=0x8000000 199632字节:成功!
187344字节在7 ms (25.5MiB/s)内读取
向远程处理器5加载 DATA@addr=0x82000000 187344字节:成功!
14946336字节、读取时间为85ms (167.7 MiB/s)
向远程处理器6加载 DATA@addr=0x82000000 14946336字节:成功!
在61ms (164MiB/s)内读取10489864字节
向远程处理器7加载 DATA@addr=0x82000000 10489864字节:成功!
下一步是什么?
我是不是漏掉了什么东西?
感谢你的帮助。
此致、
Ming Lu