主题中讨论的其他器件: AWR2944
关于
TMS320C6674多核定点和浮点数字信号处理器
芯片修订版本1.0、2.0芯片勘误表
文献编号:SPRZ341H
2011年1月–2015年6月修订
Q1)咨询 27是否 与我们相关?
Q2)等待写回完成
以下命令序列是替代命令吗? 我们可以选择其中任何一种吗?
序列1:发出参考说明、然后执行16个 NOP
序列2:发出参考说明、然后发出另一个参考说明
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
关于
TMS320C6674多核定点和浮点数字信号处理器
芯片修订版本1.0、2.0芯片勘误表
文献编号:SPRZ341H
2011年1月–2015年6月修订
Q1)咨询 27是否 与我们相关?
Q2)等待写回完成
以下命令序列是替代命令吗? 我们可以选择其中任何一种吗?
序列1:发出参考说明、然后执行16个 NOP
序列2:发出参考说明、然后发出另一个参考说明
Unknown 说:q1)咨询 27是否 与我们相关?
当您询问"与我们相关"时、 您是否在其他地方指出了该问题 、或者只是询问它是否与芯片修订版本1.0、2.0相关?
是的、警告27与器件修订版本1.0、2.0相关。
===
Unknown 说:Q2)等待回写完成
以下命令序列是替代命令吗? 我们可以选择其中任何一种吗?
序列1:发出参考说明、然后执行16个 NOP
序列2:发出参考说明、然后发出另一个参考说明[/报价]如果您面临"执指令用于在所有 CPU 触发的内存事务完成之前停止指令获取流水线"的问题。"、请围绕发出两个参考来解决此问题。
如果您面临 "块一致性操作问题期间可能发生的 L2缓存损坏"问题,请使用"执行 通报7中给出的 NOPS。
===
事实上、如果需要、您可以使用这两种权变措施... 如果准备好折衷 一分钟 (我的 NOOT) 时间间隔等...
或者先检查一件事、观察并测量这些特定问题是否已修复。
如果没有、请尝试另一个并再次检查。
此致
尚卡里
Shankari GWE正在开发用于 AWR2944的软件、其中包含 TMS320C66x DSP。
AWR2944的 TMS320C66x 的芯片修订版本是什么?