This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6674:TMS320C6674多核定点和浮点数字信号处理器

Guru**** 2540220 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6674, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1262038/tms320c6674-tms320c6674-multicore-fixed-and-floating-point-digital-signal-processor

器件型号:TMS320C6674
主题中讨论的其他器件: AWR2944

关于
TMS320C6674多核定点和浮点数字信号处理器
芯片修订版本1.0、2.0芯片勘误表
文献编号:SPRZ341H
2011年1月–2015年6月修订

 

Q1)咨询 27是否 与我们相关?

 

Q2)等待写回完成
以下命令序列是替代命令吗? 我们可以选择其中任何一种吗?
序列1:发出参考说明、然后执行16个 NOP
序列2:发出参考说明、然后发出另一个参考说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahil,

    我  先看文献、SPRZ341H、然后回来。

    感谢您的耐心等待。

    此致

    尚卡里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    q1)咨询 27是否 与我们相关?

    当您询问"与我们相关"时、 您是否在其他地方指出了该问题  、或者只是询问它是否与芯片修订版本1.0、2.0相关?

    是的、警告27与器件修订版本1.0、2.0相关。

     ===

    Unknown 说:
    Q2)等待回写完成
    以下命令序列是替代命令吗? 我们可以选择其中任何一种吗?
    序列1:发出参考说明、然后执行16个 NOP
    序列2:发出参考说明、然后发出另一个参考说明[/报价]

    如果您面临"执指令用于在所有 CPU 触发的内存事务完成之前停止指令获取流水线"的问题。"、请围绕发出两个参考来解决此问题。

    如果您面临 "块一致性操作问题期间可能发生的 L2缓存损坏"问题,请使用"执行 通报7中给出的 NOPS。

    ===

    事实上、如果需要、您可以使用这两种权变措施... 如果准备好折衷 一分钟 (我的 NOOT) 时间间隔等...

    或者先检查一件事、观察并测量这些特定问题是否已修复。

    如果没有、请尝试另一个并再次检查。

    此致

    尚卡里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在开发用于 AWR2944的软件、其中包含 TMS320C66x DSP。

    AWR2944的 TMS320C66x 的芯片修订版本是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahil,

    我们的硬件专家 i looped kyle。

    他将告诉您有关 -  TMS320C66x of AWR2944的芯片修订版本的信息

    此致

    尚卡里