This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:在 irqchip MSI-INTA 上请求46000000.Ethernet-Tx7 (IRQ 103)资源失败

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1261360/tda4vh-q1-failed-to-request-resources-for-46000000-ethernet-tx7-irq-103-on-irqchip-msi-inta

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

您好专家,

     我目前使用的是 SDK 8.6所含的 TDA4VH 开发板。

 我在本机驱动程序模式下使用 cpsw9g 交换机、并希望通过 cpsw2g 交换机的 eth0发送数据包。 因此、我进行了以下配置。

ifconfig eth0 down

ifconfig eth0 hw ether 00:11:22:33:44:01

ethtool -L eth0 tx 8

ethtool --set-priv-flags eth0 p0-rx-ptype-rrobin off

ifconfig eth0 up

sleep 6

# add vlan

vconfig add eth0 11


sleep 2

# set qbv
base=0

tc qdisc replace dev eth0 parent root handle 100 taprio \
    num_tc 8 \
    map 0 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 \
    queues 1@0 1@1 1@2 1@3 1@4 1@5 1@6 1@7 \
    base-time ${base} \
    sched-entry S 40 200000 \
    sched-entry S bf 4800000 \
    flags 2

ip link set eth0.11 type vlan egress 0:0 1:1 2:2 3:3 4:4 5:5 6:6 7:7
ifconfig eth0.11 192.168.11.1
echo "eth0 set ok!"

但当我运行它时、我会收到以下错误:

root@j784s4-evm:~/tsn_test_tda4_1/qbv_test# ./set_eth0.sh
[  111.333088] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet eth0: Link is Down
[  111.351108] genirq: Failed to request resources for 46000000.ethernet-tx7 (irq 103) on irqchip MSI-INTA
[  111.360502] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: failure requesting tx7 irq 103, -22
[  111.368028] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: Failed to add tx NAPI -22
netlink error: Invalid argument
[  111.390965] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet eth0: PHY [46000f00.mdio:00] driver [TI DP83867] (irq=POLL)
[  111.400464] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet eth0: configuring for phy/rgmii-rxid link mode
[  113.071150] br0: port 1(eth1) entered disabled state
[  113.076118] am65-cpsw-nuss c000000.ethernet eth1: Link is Down
[  115.119496] am65-cpsw-nuss c000000.ethernet eth1: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
[  115.128150] br0: port 1(eth1) entered blocking state
[  115.133110] br0: port 1(eth1) entered forwarding state
[  115.503489] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
[  115.512205] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[  117.424216] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[  117.428429] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device eth0
[  117.434128] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device eth1
[  117.439797] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device eth2
[  117.445462] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device eth3
[  117.451126] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device eth4
[  117.456791] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device eth5
[  117.462877] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: Adding vlan 11 to vlan filter
[  117.469929] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: get: wrong ale fld id 2
[  117.476362] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: get: wrong ale fld id 1
eth0 set ok!
root@j784s4-evm:~/tsn_test_tda4_1/qbv_test# [  129.582007] ------------[ cut here ]------------
[  129.586625] NETDEV WATCHDOG: eth0 (am65-cpsw-nuss): transmit queue 7 timed out
[  129.593869] WARNING: CPU: 0 PID: 0 at net/sched/sch_generic.c:467 dev_watchdog+0x320/0x328
[  129.602110] Modules linked in: 8021q garp mrp sch_taprio bridge stp llc bluetooth ecdh_generic ecc rfkill cdns3 udc_core roles usbcore cdns_csi2rx rpmsg_c6
[  129.656811] CPU: 0 PID: 0 Comm: swapper/0 Tainted: G           O      5.10.162-g76b3e88d56 #1
[  129.665312] Hardware name: Texas Instruments J784S4 EVM (DT)
[  129.670954] pstate: 20000005 (nzCv daif -PAN -UAO -TCO BTYPE=--)
[  129.676942] pc : dev_watchdog+0x320/0x328
[  129.680936] lr : dev_watchdog+0x320/0x328
[  129.684928] sp : ffff8000112bbdb0
[  129.688229] x29: ffff8000112bbdb0 x28: ffff0008022cf940
[  129.693526] x27: 0000000000000004 x26: 0000000000000140
[  129.698822] x25: 00000000ffffffff x24: 0000000000000000
[  129.704118] x23: ffff0008022ce3dc x22: ffff0008022ce000
[  129.709414] x21: ffff0008022ce480 x20: ffff800011117000
[  129.714710] x19: 0000000000000007 x18: 0000000000000010
[  129.720006] x17: 0000000000000000 x16: 0000000000000000
[  129.725302] x15: ffff800011121f10 x14: 00000000000002a7
[  129.730598] x13: ffff800011121f10 x12: 00000000ffffffea
[  129.735894] x11: ffff8000111a05b0 x10: ffff800011188570
[  129.741190] x9 : ffff8000111885c8 x8 : 0000000000017fe8
[  129.746486] x7 : c0000000ffffefff x6 : 0000000000000003
[  129.751782] x5 : 0000000000000000 x4 : 0000000000000000
[  129.757078] x3 : 0000000000000100 x2 : 0000000000000100
[  129.762374] x1 : 0f219d646ae3c500 x0 : 0000000000000000
[  129.767670] Call trace:
[  129.770105]  dev_watchdog+0x320/0x328
[  129.773757]  call_timer_fn.isra.0+0x24/0x80
[  129.777925]  run_timer_softirq+0x400/0x438
[  129.782007]  efi_header_end+0x120/0x268
[  129.785829]  irq_exit+0xc0/0xe0
[  129.788957]  __handle_domain_irq+0x68/0xc0
[  129.793040]  gic_handle_irq+0x58/0x128
[  129.796774]  el1_irq+0xcc/0x180
[  129.799904]  arch_cpu_idle+0x18/0x28
[  129.803466]  default_idle_call+0x20/0x68
[  129.807375]  do_idle+0xc0/0x128
[  129.810502]  cpu_startup_entry+0x24/0x60
[  129.814410]  rest_init+0xd4/0xe4
[  129.817627]  arch_call_rest_init+0x10/0x1c
[  129.821707]  start_kernel+0x478/0x4b0
[  129.825355] ---[ end trace 93eb64b1304599a2 ]---
[  129.829971] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet eth0: txq:7 DRV_XOFF:0 tmo:10320 dql_avail:-134 free_desc:515
[  131.342229] Initializing XFRM netlink socket
[  135.470018] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet eth0: txq:7 DRV_XOFF:0 tmo:15964 dql_avail:-134 free_desc:515
[  140.590006] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet eth0: txq:7 DRV_XOFF:0 tmo:21084 dql_avail:-134 free_desc:515
[  145.454006] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet eth0: txq:7 DRV_XOFF:0 tmo:25948 dql_avail:-134 free_desc:515
[  150.574013] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet eth0: txq:7 DRV_XOFF:0 tmo:31068 dql_avail:-134 free_desc:515
[  155.438004] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet eth0: txq:7 DRV_XOFF:0 tmo:35932 dql_avail:-134 free_desc:515
[  160.558003] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet eth0: txq:7 DRV_XOFF:0 tmo:41052 dql_avail:-134 free_desc:515
[  165.422007] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet eth0: txq:7 DRV_XOFF:0 tmo:45916 dql_avail:-134 free_desc:515
[  170.542005] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet eth0: txq:7 DRV_XOFF:0 tmo:51036 dql_avail:-134 free_desc:515
[  175.662005] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet eth0: txq:7 DRV_XOFF:0 tmo:56156 dql_avail:-134 free_desc:515
[  181.550007] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet eth0: txq:7 DRV_XOFF:0 tmo:62044 dql_avail:-134 free_desc:515
[  186.414006] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet eth0: txq:7 DRV_XOFF:0 tmo:66908 dql_avail:-134 free_desc:515
[  191.534006] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet eth0: txq:7 DRV_XOFF:0 tmo:72028 dql_avail:-134 free_desc:515
[  196.654005] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet eth0: txq:7 DRV_XOFF:0 tmo:77148 dql_avail:-134 free_desc:515
[  202.542007] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet eth0: txq:7 DRV_XOFF:0 tmo:83036 dql_avail:-134 free_desc:515

我已经在另一个 TDA4VH 电路板上设置了相同的环境、并执行了相同的命令。 奇怪的是、它在该板上具有完美的运行性能。 造成这种差异的原因可能是什么?

正确的执行屏幕截图如下所示。

此致

我的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查两个电路板之间的区别是什么? 闪存扇区中的 Linux DTS 和环境变量如何?

    此外、使用新的 SD 卡或 eMMC 映像刷写和重新刷写有问题的电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题似乎是8个 DMA 通道之一的中断与其他中断中的某些中断相冲突。

    能否对两个电路板上的器件树文件和远程内核上运行的固件进行比较?

    此致、
    坦迈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

       我已经确定了问题的原因、这是因为 vision_apps 缺少 dtbo 文件的加载。

    当我同时加载 QUAD 和 VISION_APPS 的 dtb 文件时,问题不再出现。

    此致

    我的