This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V:DRA829和 PCIe SW 连接

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1224249/dra829v-connection-of-dra829-and-pcie-sw

器件型号:DRA829V
主题中讨论的其他器件:DRA829

我已经测试了 DRA829和几种类型的 PCIeSW 之间的连接、但每个 PCIeSW 都会导致下行端口配置中出现错误。

PCIeSW 是否可以连接到 DRA829?

如果可能、请告诉我您已检查连接及其设置的 PCIeSW。