请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA829V 主题中讨论的其他器件:DRA829
我已经测试了 DRA829和几种类型的 PCIeSW 之间的连接、但每个 PCIeSW 都会导致下行端口配置中出现错误。
PCIeSW 是否可以连接到 DRA829?
如果可能、请告诉我您已检查连接及其设置的 PCIeSW。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Takumi:
同时解锁该主题并假设该主题也已关闭、因为这与另一个主题相关: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1234995/dra829v-connection-between-dra829-and-pcie-sw-pi7c9x3g1632gp-again/4762878?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user%3A528089#4762878
如果还有其他问题、让我们继续在另一个主题上进行对话。
此致、
大沼市