您好!
我们想知道是否可以将 EVM 板(AM62B-P1)配置为 I2C、UART、SPI 的从器件、并且我们的定制板将充当主器件。 请确认。
评估板:- AM62B-P1
SDK:- AM62X-AM62X — 适用于 PROCESSOR-SDK-LINUX-RT 的处理器 SDK RT-Linux 版本:09.02.01.09
编译环境:- Yocto 编译环境
此致、
A·库马尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们想知道是否可以将 EVM 板(AM62B-P1)配置为 I2C、UART、SPI 的从器件、并且我们的定制板将充当主器件。 请确认。
评估板:- AM62B-P1
SDK:- AM62X-AM62X — 适用于 PROCESSOR-SDK-LINUX-RT 的处理器 SDK RT-Linux 版本:09.02.01.09
编译环境:- Yocto 编译环境
此致、
A·库马尔
尊敬的 Kumar Ashutosh:
感谢您的提问。
Unknown 说:EVM 板(AM62B-P1)作为 I2C、UART、SPI 的从器件、我们的定制板将作为主器件
请为每个零部件创建单独的螺纹。
它可以帮助我将他们分配给域专家。
它也将对更广泛的 受众有所帮助。
此致
阿什瓦尼
尊敬的 Ashwani:
我提出了单独的疑问。 下面的提到了相关链接。
此致、
A·库马尔
尊敬的 Kumar Ashutosh:
我将它们分配给了各自的所有者。
他们会回来给你。
感谢您与 TI 联系。
此致
阿什瓦尼