This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:AM62x EVM 作为从器件

Guru**** 2548020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1360721/processor-sdk-am62x-am62x-evm-as-slave-device

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

您好!

我们想知道是否可以将 EVM 板(AM62B-P1)配置为 I2C、UART、SPI 的从器件、并且我们的定制板将充当主器件。 请确认。

评估板:- AM62B-P1

SDK:- AM62X-AM62X — 适用于 PROCESSOR-SDK-LINUX-RT 的处理器 SDK RT-Linux   版本:09.02.01.09

编译环境:- Yocto 编译环境

此致、

A·库马尔