This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EDGE-AI-STUDIO:可以使用边缘 AI 工具编译模型、但不能使用 EDGE-AI-STUDIO 编译。

Guru**** 1973395 points
Other Parts Discussed in Thread: EDGE-AI-STUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1354945/edge-ai-studio-can-compile-models-with-edge-ai-tools-but-not-with-edge-ai-studio

器件型号:EDGE-AI-STUDIO

尊敬的专家:

我们尝试 使用 am62a 在 EDGE-AI-STUDIO 上测试模型推理时间。

我们还确保它能够使用边缘 AI 工具来符合我们的 onnx 模型。

标签是09_00_00_06、也使用 am62a。

但是、我们无法从 EDGE-AI-STUDIO 中的模型分析器编译模型。

它将显示此错误:

Fullscreen
1
2
3
---> 11 output = list(sess.run(None, {input_details[0].name : preprocess_for_multitask(sess, calib_images[num])}))[0]
RuntimeException: [ONNXRuntimeError] : 6 : RUNTIME_EXCEPTION : Non-zero status code returned while running TIDL_0 node. Name:'TIDLExecutionProvider_TIDL_0_0' Status Message: CHECK failed: (index) < (current_size_):
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

导致此错误的原因可能是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我们上传了编译模型并尝试测试推理时间、但只有 CPU 可以正常工作、而 c7x_mma 无法正常工作。

    如果我们可以从 c7x_mma 中获取结果、我们不需要编译模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 compilatione2e.ti.com/.../0488.custon_2D00_model_2D00_onnx_5F00_out.log 的日志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经让 Edge AI Studio 团队注意到这一主题。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liu、
     您能告诉我您的模型是为哪个 ONNX 光学集导出的吗?

    谢谢。
    瓦伦

x 出现错误。请重试或与管理员联系。