请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EDGE-AI-STUDIO 尊敬的专家:
我们尝试 使用 am62a 在 EDGE-AI-STUDIO 上测试模型推理时间。
我们还确保它能够使用边缘 AI 工具来符合我们的 onnx 模型。
标签是09_00_00_06、也使用 am62a。
但是、我们无法从 EDGE-AI-STUDIO 中的模型分析器编译模型。
它将显示此错误:
---> 11 output = list(sess.run(None, {input_details[0].name : preprocess_for_multitask(sess, calib_images[num])}))[0]
RuntimeException: [ONNXRuntimeError] : 6 : RUNTIME_EXCEPTION : Non-zero status code returned while running TIDL_0 node. Name:'TIDLExecutionProvider_TIDL_0_0' Status Message: CHECK failed: (index) < (current_size_):
导致此错误的原因可能是什么?
谢谢。