Other Parts Discussed in Thread: LMR66410-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS5410-Q1 主题中讨论的其他器件:LMR66410-Q1
您好!
应用手册 SLVA237C 中修改了补偿回路、以防使用陶瓷电容器(极低 ESR)。
我的问题是:如果电感器已经提供了高 ESR(芯片电感器, 0.5欧姆)比计算得出的电容器最小 ESR。 然后、可以采用铝电容器设计的 DE 反馈并移除额外的反馈元件吗?
谢谢。