This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5410-Q1:具有陶瓷电容器的控制环路中电感器 DCR 的影响

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR66410-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1360563/tps5410-q1-impact-of-inductor-dcr-in-control-loop-with-ceramic-capacitors

器件型号:TPS5410-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR66410-Q1

您好!  

应用手册  SLVA237C 中修改了补偿回路、以防使用陶瓷电容器(极低 ESR)。  
我的问题是:如果电感器已经提供了高 ESR(芯片电感器, 0.5欧姆)比计算得出的电容器最小 ESR。 然后、可以采用铝电容器设计的 DE 反馈并移除额外的反馈元件吗?  
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不建议这样做、因为电感器 DCR 会由于 I^2R 损耗而导致效率低下。  

    因此、我建议遵循设计#3 (陶瓷输出电容器的设计过程)、以确保设计稳定、效率相对较高。

    但总的来说、我建议您使用效率高、设计更简单的较新器件、如 LMR66410-Q1。

    此致、

    吉米