This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721E:SDK-RTOS-09-010-00-06 Ethfw/客户端、具有 J721E QSGMII 的服务器示例

Guru**** 2558260 points
Other Parts Discussed in Thread: PROCESSOR-SDK-J721E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1362232/processor-sdk-j721e-sdk-rtos-09-010-00-06-ethfw-client-server-example-with-j721e-qsgmii

主题中讨论的其他器件:PROCESSOR-SDK-J721E
  • 器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E

大家好、

我决定运行上面提到的例子,我正面临一些问题,如果可以,请帮助,谢谢:-)   

Ethfw 客户端, J721E QSGMII 的服务器示例

 

客户端错误消息:

CpswProxy:CpswProxy_connect:无法获取 ETHFW 命令服务 Endpt:-4

CpswProxy:CpswProxy_connect:无法获取 ETHFW 命令服务 Endpt:-4

CpswProxy:CpswProxy_connect:无法获取 ETHFW 命令服务 Endpt:-4

CpswProxy:CpswProxy_connect:无法获取 ETHFW 命令服务 Endpt:-4

CpswProxy:CpswProxy_connect:无法获取 ETHFW 命令服务 Endpt:-4

CpswProxy:CpswProxy_connect:无法获取 ETHFW 命令服务 Endpt:-4

CpswProxy:CpswProxy_connect:无法获取 ETHFW 命令服务 Endpt:-4

 

 

错误原因:                    

在服务器端:

 

/*步骤5a. 等待远端初始化 remote_device */

正确

 {

     status = CpswProxy_connect ();

 }

  while ( 状态!= IPC_SOK )

  cpsw_proxy.c 中定义了  cpsw_proxy.c

   

 int32_t CpswProxy_connect (void)

{

   C54200p45C*cmdSvc Proxy_Cmd =&gCpswProxy.cmdSvc;

   C54200pSvc Proxy_Notify *notifySvc =&gCpswProxy.notifySvc;

   int32_t status = CPSWPROXY_SOK;

 

   /*等待 ETHFW 的命令服务激活*/

   状态= RPMessage_getRemoteEndPt (RPMSSAGE_ANY、

                                     ETHREMOTECFG_framework_service_name、

                                     &cmdSvc->masterCoreId,

                                     &cmdSvc->masterEndpt,

                                     CPSWPROXY_Locate_timeout);

   ETHFWTRACE_ERR_IF ((STATUS!= IPC_SOK)、STATUS、

                     "获取 ETHFW 命令服务 Endpt 失败");<<------------- 上面提到的错误消息??? 为什么会发生这种情况??!

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否从主 UART2共享以太网固件调试日志?

    我们认为 EthFw 没有运行某种说法可能会发生。
    您是否符合已连接 GESI 卡的要求? 如果不是 EthFw、将无法打开端口1、因为它来自 GESI 扩展卡。

    如果您不使用 GESI 扩展卡、请禁用 GESI 上的端口。
    您可以连接 GESI 并使用全部8个端口、也可以从服务器 main.c 文件的"gEthAppPorts"阵列禁用映射到 GESI 的端口。


    此致、
    苏德黑尔