This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:SysConfig 中未使用的引脚

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1361191/am6442-unused-pins-in-sysconfig

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件:SysConfig

尊敬的支持团队:

应如何在 SysConfig 中配置未使用的引脚?
例如、如果未使用 GPIO1_19、是否应将其取消选中?


或者应该对其进行检查并配置为启用"无拉取"并在硬件中保持开路状态?

此致、
金江市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanae、

    感谢您访问德州仪器 E2E 支持论坛。

    您能否告诉我们、当应用程序未使用 GPIO1_19引脚时、为什么要配置该引脚?

    如果应用中没有使用特定的 GPIO 引脚、则无需对其进行配置。

    此致、

    图沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tushar、您好!

    感谢您的答复。

    这只是 GPIO1_9的一个示例、但我担心如果未启用内部拉取、
    释放复位后、内部拉电阻将被禁用。

    在我看来、这样的关注是没有必要的、不需要在 SysConfig 中设置是否正确?

    此致、
    金江市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanae、

    感谢您的答复。

    只是 GPIO1_9的一个示例,但我担心如果内部拉取未启用,
    释放复位后将禁用内部拉取。

    我已在数据表中查看上述详细信息、并发现 GPIO1_19可以同时支持上拉和下拉状态。 初始化之后、应用中配置的 GPIO 引脚(PU 或 PD)将保持配置的值。 因此、当发生复位时、特定焊球编号的引脚多路复用设置将进入其默认状态/引脚、直到在应用中进行了配置、并保持配置的 PD 设置的先前状态。  

    请参阅下面的屏幕截图。

    有关更多详细信息、请参阅器件特定数据表。

    希望上述信息对您有所帮助。

    此致、

    图沙尔