Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件:SysConfig
尊敬的支持团队:
应如何在 SysConfig 中配置未使用的引脚?
例如、如果未使用 GPIO1_19、是否应将其取消选中?
或者应该对其进行检查并配置为启用"无拉取"并在硬件中保持开路状态?
此致、
金江市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Kanae、
感谢您的答复。
只是 GPIO1_9的一个示例,但我担心如果内部拉取未启用,
释放复位后将禁用内部拉取。
我已在数据表中查看上述详细信息、并发现 GPIO1_19可以同时支持上拉和下拉状态。 初始化之后、应用中配置的 GPIO 引脚(PU 或 PD)将保持配置的值。 因此、当发生复位时、特定焊球编号的引脚多路复用设置将进入其默认状态/引脚、直到在应用中进行了配置、并保持配置的 PD 设置的先前状态。
请参阅下面的屏幕截图。

有关更多详细信息、请参阅器件特定数据表。
希望上述信息对您有所帮助。
此致、
图沙尔