请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62-AM62 EVSE-DEV-PLATFORM 尊敬的 专家:
1.对于 TI AM62平台、OCPP 支持视觉是什么?
2.我的客户需要了解 ISO15118支持的硬件或者固件。
2. TI 是否已经针对 OCPP 功能进行过测试报告? 以及 TI 可以支持多少个汽车品牌?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 专家:
1.对于 TI AM62平台、OCPP 支持视觉是什么?
2.我的客户需要了解 ISO15118支持的硬件或者固件。
2. TI 是否已经针对 OCPP 功能进行过测试报告? 以及 TI 可以支持多少个汽车品牌?
谢谢!