This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62-AM62 EVSE-DEV-PLATFORM:一些关于 AM62-AM62 EVSE-DEV-PLATFORM 的问题。

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1362978/am62-evse-dev-platform-some-questions-about-am62-evse-dev-platform

器件型号:AM62-AM62 EVSE-DEV-PLATFORM

尊敬的 专家:

1.对于 TI AM62平台、OCPP 支持视觉是什么?

2.我的客户需要了解 ISO15118支持的硬件或者固件。

2. TI 是否已经针对 OCPP 功能进行过测试报告? 以及 TI 可以支持多少个汽车品牌?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有这三个问题都可以通过 访问此网站来回答 、该网站由一家名为 Pionix 的公司提供。  在 EVSE 参考设计上运行的软件由 Pionix 开发、提供适用于 OCPP 和 ISO15118的解决方案。 您必须联系 Pionix 获取有关测试 EV 车辆的测试报告。

    此致、

    舒耶勒