请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VE-Q1 您好,TI 专家:
我们目前正在使用 SDK9.2、但在 SBL 阶段期间存在 DDR 初始化滞留问题。
相同的 DDR 参数文件 board_ddrRegInit.h。 在 SDK 8.6 μ A 下,正常、但在 SDK 9.2下无法正常工作。

我打开 DDR 的调试日志、 似乎卡在了握手阶段。 使用8.6 SDK 时,该板 SBL 引导是正常的。

如何解决此问题?
DDR 器件型号: K4F6E3S4HM 2GB 连接到 DDRS0、 K4F8E3S4HD 1GB 连接到 DDRS1
我针对 SDK 9.2和8.6使用完全相同的 DDR 配置
我正在使用的 DDR 配置工具版本为0.10.0
BRS、
塔姆