This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:TDA4VE SDK9.2 SBL:DDR INIT 卡滞

Guru**** 2034120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1363514/tda4ve-q1-tda4ve-sdk9-2-sbl-ddr-init-stuck

器件型号:TDA4VE-Q1

您好,TI 专家:

我们目前正在使用 SDK9.2、但在 SBL 阶段期间存在 DDR 初始化滞留问题。  

相同的 DDR 参数文件 board_ddrRegInit.h。 在 SDK 8.6 μ A 下,正常、但在 SDK 9.2下无法正常工作。

我打开 DDR 的调试日志、 似乎卡在了握手阶段。 使用8.6 SDK 时,该板 SBL 引导是正常的。

我发现有同样的问题: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1354444/tda4vh-q1-tda4vh-sdk9-2-ddr-init-stuck/5166300?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=9.2%20sdk%20ddr%20stuck#5166300

如何解决此问题?

DDR 器件型号: K4F6E3S4HM 2GB 连接到 DDRS0、 K4F8E3S4HD 1GB 连接到 DDRS1

我针对 SDK 9.2和8.6使用完全相同的 DDR 配置


我正在使用的 DDR 配置工具版本为0.10.0

BRS、

塔姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

      关闭此主题 、感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xie:

    感谢您的更新-您的问题似乎已得到解决?  

    如果是、我们将继续并关闭 TT。

    此致、
    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kevis、  

    可以。 谢谢你。

    BRS。

    塔姆