主题中讨论的其他器件:SysConfig
您好!
我正在针对 AM62x 上的 A53内核开发 FreeRTOS 应用程序。 我注意到 AM64x MCU SDK 中提供了此场景的支持。 但是、当我从 AM62x 使用 SysConfig 时、我无法选择 A53内核(例如、此驱动程序移植层)。 是否可以通过某种方法为 AM62x 上的 MCU SDK 启用该内核?
Br
Wojciech Jaśko ć
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在针对 AM62x 上的 A53内核开发 FreeRTOS 应用程序。 我注意到 AM64x MCU SDK 中提供了此场景的支持。 但是、当我从 AM62x 使用 SysConfig 时、我无法选择 A53内核(例如、此驱动程序移植层)。 是否可以通过某种方法为 AM62x 上的 MCU SDK 启用该内核?
Br
Wojciech Jaśko ć
您好!
感谢您访问德州仪器 E2E 支持论坛。
Unknown 说:我正在 AM62x 上开发一个用于 A53内核的 FreeRTOS 应用程序。 我注意到、AM64x MCU SDK 中提供了此场景的支持。
A53在 AM64x SOC 上进行的 FreeRTOS/NoRTOS 开发尚处于试验阶段、TI 不支持该开发。
目前 没有 适用于 AM62x MCU+SDK 的 A53 FreeRTOS/NoRTOS 示例。
您可以在即将推出的 MCU+SDK 版本中获得针对 FreeRTOS/NoRTOS 的 A53示例。
此致、
图沙尔
您好!
感谢您的重播。 直到现在、我设法从 AM64x 复制 ARMv8特定文件、并获得一个引导映像。 但是、在调用第一次延迟后、CPU 卡在空闲任务中。
电路板在刷写空 SBL 后、我通过内核0上的 CCS 加载了二进制文件。 我注意到我没有得到任何节拍中断。
对于系统节拍、我使用 TIMER6、它似乎起作用(计数器在递增...)。 据我所知、它是 IRQ 158。
当我停止目标时、我能够检查 GICD 模块:
AM64x 和 AM62x 在中断方面是否有明显的区别? 接下来应该检查什么?
Br
Wojciech Jaśko ć
您好 Wojciech Jaśko
AM64x 和 AM62x 在中断方面是否有明显的区别?
您可以在 AM62x TRM 中检查中断连接的详细信息。 请参阅 "第10.1.7/8/9/10/11节 中断连接" 以了解更多详细信息。
接下来该检查什么?
由于 A53 RTOS/NoRTOS 是 AM62x/AM243x 器件上的实验特性、因此 TI 不支持该特性。 我们将无法 支持 与 A53 RTOS/NoRTOS 实现相关的查询。
此致、
图沙尔