This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-LP:用于 AM62x MCU SDK 上的 A53的 SysConfig

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1365297/sk-am62-lp-sysconfig-for-a53-on-am62x-mcu-sdk

器件型号:SK-AM62-LP
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我正在针对 AM62x 上的 A53内核开发 FreeRTOS 应用程序。 我注意到 AM64x MCU SDK 中提供了此场景的支持。 但是、当我从 AM62x 使用 SysConfig 时、我无法选择 A53内核(例如、此驱动程序移植层)。 是否可以通过某种方法为 AM62x 上的 MCU SDK 启用该内核?

Br

Wojciech Jaśko ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您访问德州仪器 E2E 支持论坛。

    Unknown 说:
    我正在 AM62x 上开发一个用于 A53内核的 FreeRTOS 应用程序。 我注意到、AM64x MCU SDK 中提供了此场景的支持。

     A53在 AM64x SOC 上进行的 FreeRTOS/NoRTOS 开发尚处于试验阶段、TI 不支持该开发。

    目前 没有 适用于 AM62x MCU+SDK 的 A53 FreeRTOS/NoRTOS 示例。

    您可以在即将推出的 MCU+SDK 版本中获得针对 FreeRTOS/NoRTOS 的 A53示例。

    此致、

    图沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的重播。 直到现在、我设法从 AM64x 复制 ARMv8特定文件、并获得一个引导映像。 但是、在调用第一次延迟后、CPU 卡在空闲任务中。

    电路板在刷写空 SBL 后、我通过内核0上的 CCS 加载了二进制文件。 我注意到我没有得到任何节拍中断。

    对于系统节拍、我使用 TIMER6、它似乎起作用(计数器在递增...)。 据我所知、它是 IRQ 158。

    当我停止目标时、我能够检查 GICD 模块:

    • CTLR = 0x12
    • ISENABLER4 = 0x40000000
    • ICENABLER4 = 0x40000000
    • ISPENDR4 = 0x40000000
    • ICPENDR4 = 0x40000000
    • IPRIORITYR39 = 0x20902020

    AM64x 和 AM62x 在中断方面是否有明显的区别? 接下来应该检查什么?

    Br

    Wojciech Jaśko ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Wojciech Jaśko

    AM64x 和 AM62x 在中断方面是否有明显的区别?

    您可以在 AM62x TRM 中检查中断连接的详细信息。 请参阅 "第10.1.7/8/9/10/11节  中断连接"  以了解更多详细信息。

    接下来该检查什么?

    由于 A53 RTOS/NoRTOS 是 AM62x/AM243x 器件上的实验特性、因此 TI 不支持该特性。 我们将无法 支持 与 A53 RTOS/NoRTOS 实现相关的查询。

    此致、

    图沙尔