请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 主题中讨论的其他器件:SysConfig
您好!
是否有办法让 syscfg 文件 为托管 Linux 的 A72内核生成 dtsi 文件?
在/board-support/k3-respart-tool/out 内的 SDK 09.02.00.05中有一个 syscfg 文件、但它仅取消 SoC 配置、而不是 SoC 中特定内核的配置。
非常感谢高级。