This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:SoC 中特定内核的 SYSCFG 文件

Guru**** 1624225 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1365057/tda4vm-syscfg-files-for-a-specific-core-in-the-soc

器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!  

是否有办法让 syscfg 文件 为托管 Linux 的 A72内核生成 dtsi 文件?

在/board-support/k3-respart-tool/out 内的 SDK 09.02.00.05中有一个 syscfg 文件、但它仅取消 SoC 配置、而不是 SoC 中特定内核的配置。

非常感谢高级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gilles:

    在/board-support/k3-respart-tool/out 内的 soc 09.02.00.05中有一个 syscfg 文件、但它只表示 SoC 配置、而不表示 SoC 中特定内核的配置

    我不明白这一点。 您能详细说明一下吗? 特定内核有什么要求?

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SysConfig 工具允许我们从.syscfg 文件中的配置集生成 dtsi 文件。 不幸的是,我们似乎不能导入 dtsi 文件或在编辑器中手动编辑它。

    对于 SDK 09.02.00.05、我们已经在/board-support/ti-kernel.../arch/arm64/boot/dts/ti.中生成了许多 dtsi 文件

    我们是否可以通过.syscfg 文件来生成 K3-j721e-som-p0.dtsi 器件树(在前面提到的器件树文件夹中)、以便我们可以在 SysConfig 中修改它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gilles:

    不可能使用 syscfg、无法生成 arch/arm64/boot/dts/ti 下的完整 dtsi 文件。

    -基尔西