This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:[AM62X]如何在 Yocto 版本中添加自定义机器名称

Guru**** 2545430 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1360214/processor-sdk-am62x-am62x-how-to-add-custom-machine-name-in-yocto-build

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X
主题中讨论的其他器件:AM69

您好、TI!

处理 AM62X ,SDK_09_02_01_09。

您能帮助我如何在 Yocto build 中配置我的自定义计算机名称吗?

要更改机器名称,需要哪些文件才能使用我的自定义名称构建映像。

我进行了以下更改  

  • Yocto_Workspace/tisdk/sources/meta-ti/meta-ti-bsp/conf/machine/am62xx-evm.conf  ,我在这里创建了一个文件  am62xx-custom.conf 并复制 am62xx-evm.conf 文件的内容
  • 机器名称设置为 am62xx -定制  在 build/conf/local.conf 中  
  • 我在 Yocto_Workspace tisdk/sources/meta-ti/meta-ti-bsp/desces-bsp/u-boot/u-boot-ti.inc 中写兼容机器应该是什么?  compatible_machine ="ti-dac soc | am62xx-custom"   

下面的编译问题:

错误:OE-CORE 的配置完整性检查器检测到潜在的错误配置。
要么修复此错误的原因、要么由您自己承担禁用校验器的风险(请参阅 sanity.conf)。
下面列出了潜在问题/建议:

machin=am62xx-custom-k3r5无效。 请在您的 local.conf、环境或其他配置文件中设置有效的机器。

请在任何地方建议我应该更改机器名称?

提前感谢您  

谢谢。

纳雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有任何关于这一点的更新吗?

    谢谢。

    纳雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nareesh、

    最好的做法可能是我创建一个示例,说明如何在我们的 SDK v9.x 的上下文中添加自定义机器,但我正在出差一整周 ,所以没有太多的时间,所以可能要等到下周最早,我可以处理这个问题。  同时,我建议您坚持自定义所提供的机器。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sure Andreas ,

    谢谢。  

    Br、

    纳雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    下面的更改我完成了自定义机器名称构建。

    • build/conf/local.conf

                 机器?="am62xx-custom"

    • sources/meta-ti/meta-ti-bsp/recips-bsp/u-boot/ u-boot-ti.inc 、::::  在这里,我没有改变任何东西。
                 compatible_machine ="ti soc "

        创建以下2个文件 (am62xx-custom.conf、 am62xx-custom-k3r5.conf)

    • sources/meta-ti/meta-ti-bsp/conf/machine/am62xx-custom.conf
    • sources/meta-ti/meta-ti-bsp/conf/machine/am62xx-custom-k3r5.conf

     

    • sources/meta-ti/meta-ti-bsp/recips-bsp/u-boot/ ti-extras.inc
                  compatible_machine ="am62xx-custom"
    • sources/meta-ti/meta-ti-bsp/conf/machine/am62xx-evm-k3r5.conf
                  SYSFW_CONFIG ="定制"

    在上述更改后,我尝试构建 Yocto ,自定义映像在 " tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/deploy/images/am62xx-custom"生成,但由于固件不生成而获得 ti-sci 固件问题。

    请在下面找到 ti-sci 固件错误日志。

    ERROR: mc:k3r5:ti-sci-fw-08.06.04-r4.0.psdk1 do_deploy: ExecutionError('/home/test/projects/OTOTRAK/Yocto_Workspace/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/am62xx_custom_k3r5-oe-linux-gnueabi/ti-sci-fw/08.06.04-r4.0.psdk1/temp/run.do_deploy.715230', 1, None, None)
    ERROR: Logfile of failure stored in: /home/test/projects/OTOTRAK/Yocto_Workspace/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/am62xx_custom_k3r5-oe-linux-gnueabi/ti-sci-fw/08.06.04-r4.0.psdk1/temp/log.do_deploy.715230
    Log data follows:
    | DEBUG: Executing python function sstate_task_prefunc
    | DEBUG: Python function sstate_task_prefunc finished
    | DEBUG: Executing shell function do_deploy
    | install: cannot stat '/home/test/projects/OTOTRAK/Yocto_Workspace/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/am62xx_custom_k3r5-oe-linux-gnueabi/ti-sci-fw/08.06.04-r4.0.psdk1/git/ti-sysfw/ti-sci-firmware-am62x-*.bin': No such file or directory
    | WARNING: /home/test/projects/OTOTRAK/Yocto_Workspace/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/am62xx_custom_k3r5-oe-linux-gnueabi/ti-sci-fw/08.06.04-r4.0.psdk1/temp/run.do_deploy.715230:142 exit 1 from 'install -m 644 /home/test/projects/OTOTRAK/Yocto_Workspace/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/am62xx_custom_k3r5-oe-linux-gnueabi/ti-sci-fw/08.06.04-r4.0.psdk1/git/ti-sysfw/ti-sci-firmware-am62x-*.bin /home/test/projects/OTOTRAK/Yocto_Workspace/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/am62xx_custom_k3r5-oe-linux-gnueabi/ti-sci-fw/08.06.04-r4.0.psdk1/deploy-ti-sci-fw/'
    | WARNING: Backtrace (BB generated script):
    | 	#1: do_deploy, /home/test/projects/OTOTRAK/Yocto_Workspace/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/am62xx_custom_k3r5-oe-linux-gnueabi/ti-sci-fw/08.06.04-r4.0.psdk1/temp/run.do_deploy.715230, line 142
    | 	#2: main, /home/test/projects/OTOTRAK/Yocto_Workspace/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/am62xx_custom_k3r5-oe-linux-gnueabi/ti-sci-fw/08.06.04-r4.0.psdk1/temp/run.do_deploy.715230, line 146
    ERROR: Task (mc:k3r5:/home/test/projects/OTOTRAK/Yocto_Workspace/tisdk/sources/meta-ti/meta-ti-bsp/recipes-bsp/ti-sci-fw/ti-sci-fw_git.bb:do_deploy) failed with exit code '1'
    NOTE: Tasks Summary: Attempted 8069 tasks of which 8068 didn't need to be rerun and 1 failed.
    NOTE: Writing buildhistory
    NOTE: Writing buildhistory took: 2 seconds
    NOTE: Writing buildhistory
    NOTE: Writing buildhistory took: 2 seconds
     
    Summary: 1 task failed:
      mc:k3r5:/home/test/projects/OTOTRAK/Yocto_Workspace/tisdk/sources/meta-ti/meta-ti-bsp/recipes-bsp/ti-sci-fw/ti-sci-fw_git.bb:do_deploy
    Summary: There was 1 WARNING message.
    Summary: There was 1 ERROR message, returning a non-zero exit code.

    请更正我的上述更改对自定义机器名称构建错误 吗?

    谢谢、Nareesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nareesh、

    很高兴看到您仍在尝试自己在这里取得一些进展。 正如前面所述、我本周不在办公室、因此、我可以尽早深入了解这一点、而是在下周。 感谢您的耐心等待。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然, ThankQ 如此多的 安德烈亚斯.  

    请在您返回工作时更新  

    BR、Nareesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:  

    如果您有,请您今天更新此.

    感谢您的支持。

    Br、

    纳雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nareesh、

    我开始研究这种情况。 如果事情进展顺利、明天应该采取一些措施。 持续关注。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sure Andreas ,

    感谢您的快速响应。

    Br, Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nareesh、

    我能够设置一个新的 am62xx-自定义机器如下...

    # Changes to 'meta-ti'
    a0797059@dasso:~/tisdk/am62xx-evm/sources (dev)
    $ git -C meta-ti diff --cached
    diff --git a/meta-ti-bsp/conf/machine/am62xx-custom-k3r5.conf b/meta-ti-bsp/conf/machine/am62xx-custom-k3r5.conf
    new file mode 100644
    index 00000000..f48ff06b
    --- /dev/null
    +++ b/meta-ti-bsp/conf/machine/am62xx-custom-k3r5.conf
    @@ -0,0 +1,12 @@
    +#@TYPE: Machine
    +#@NAME: AM62XX Custom Board (R5F)
    +#@DESCRIPTION: Machine configuration for custom AM62XX board (R5F core)
    +
    +require conf/machine/include/k3r5.inc
    +require conf/machine/include/ti-extras.inc
    +
    +SYSFW_SOC = "am62x"
    +SYSFW_CONFIG = "evm"
    +SYSFW_SUFFIX = "hs-fs"
    +
    +UBOOT_MACHINE = "am62x_evm_r5_defconfig"
    diff --git a/meta-ti-bsp/conf/machine/am62xx-custom.conf b/meta-ti-bsp/conf/machine/am62xx-custom.conf
    new file mode 100644
    index 00000000..a829cb91
    --- /dev/null
    +++ b/meta-ti-bsp/conf/machine/am62xx-custom.conf
    @@ -0,0 +1,12 @@
    +#@TYPE: Machine
    +#@NAME: AM62XX Custom Board
    +#@DESCRIPTION: Machine configuration for custom AM62XX board
    +
    +require conf/machine/include/am62xx.inc
    +require conf/machine/include/ti-extras.inc
    +
    +KERNEL_DEVICETREE = " \
    +    ti/k3-am625-custom.dtb \
    +"
    +
    +UBOOT_MACHINE = "am62x_evm_a53_defconfig"
    
    
    # Changes to 'meta-tisdk'
    a0797059@dasso:~/tisdk/am62xx-evm/sources (dev)
    $ git -C meta-tisdk/ diff
    diff --git a/recipes-core/images/tisdk-core-bundle.bbappend b/recipes-core/images/tisdk-core-bundle.bbappend
    index 4f2e42f..2890173 100644
    --- a/recipes-core/images/tisdk-core-bundle.bbappend
    +++ b/recipes-core/images/tisdk-core-bundle.bbappend
    @@ -31,6 +31,7 @@ DTB_FILTER:j721s2 = "j721s2\|am68\|fpdlink"
     DTB_FILTER:j784s4 = "j784s4\|am69\|fpdlink"
     DTB_FILTER:j722s = "j722s\|fpdlink"
     DTB_FILTER:am65xx = "k3-am654"
    +DTB_FILTER:am62xx-custom = "k3-am625"
     DTB_FILTER:am62xx-evm = "k3-am625"
     DTB_FILTER:am62xx-lp-evm = "k3-am62-lp\|k3-am625-sk"
     DTB_FILTER:am62xxsip-evm = "k3-am625"
    

    ...和这做一个成功的构建 tisdk-base-image 目标...

    a0797059@dasso:~/tisdk/am62xx-evm/build (dev)
    $ MACHINE=am62xx-custom bitbake -k tisdk-base-image
    ....
    ....
    NOTE: Tasks Summary: Attempted 6176 tasks of which 5607 didn't need to be rerun and all succeeded.
    NOTE: Writing buildhistory
    NOTE: Writing buildhistory took: 4 seconds
    NOTE: Writing buildhistory
    NOTE: Writing buildhistory took: 3 seconds
    
    Summary: There were 10 WARNING messages.

    正在生成预期的输出图像...

    a0797059@dasso:~/tisdk/am62xx-evm/build (dev)
    $ ll deploy-ti/images/am62xx-custom/*wic*
    -rw-r--r-- 2 a0797059 a0797059      3392 May 21 15:42 deploy-ti/images/am62xx-custom/tisdk-base-image-am62xx-custom-20240521203049.rootfs.wic.bmap
    -rw-r--r-- 2 a0797059 a0797059 109402376 May 21 15:42 deploy-ti/images/am62xx-custom/tisdk-base-image-am62xx-custom-20240521203049.rootfs.wic.xz
    lrwxrwxrwx 2 a0797059 a0797059        61 May 21 15:42 deploy-ti/images/am62xx-custom/tisdk-base-image-am62xx-custom.wic.bmap -> tisdk-base-image-am62xx-custom-20240521203049.rootfs.wic.bmap
    lrwxrwxrwx 2 a0797059 a0797059        59 May 21 15:42 deploy-ti/images/am62xx-custom/tisdk-base-image-am62xx-custom.wic.xz -> tisdk-base-image-am62xx-custom-20240521203049.rootfs.wic.xz

    ...并引导映像没有任何问题。 注意计算机名称如何传播到命令提示符中。

     _____                    _____           _         _
    |  _  |___ ___ ___ ___   |  _  |___ ___  |_|___ ___| |_
    |     |  _| .'| . | . |  |   __|  _| . | | | -_|  _|  _|
    |__|__|_| |__,|_  |___|  |__|  |_| |___|_| |___|___|_|
                  |___|                    |___|
    
    am62xx-custom login:
    root@am62xx-custom:~#
    root@am62xx-custom:~#

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    非常感谢您的支持和快速响应。

    /tisdk/sources/meta-processor-sdk/recipes-core/images vim tisdk-core-bundle.bappend ;在这里,在这个文件中,它没有这样的信息,你已经修改了下面

    dtb_filter:j784s4 ="j784s4\|am69\|fpdlink"
    dtb_filter:j722s ="j722s\|fpdlink"
    dtb_filter:am65xx ="k3-am654"
    dtb_filter:am62xx-evm="k3-am625"
    dtb_filter:am62xx-LP-EVM ="k3-am62-LP\|k3-am625-sk"
    dtb_filter:am62xxsip-evm ="k3-am625"

    tisdk-core-bundle.bappend

    PR:append = ".psdk3"
    
    DEPLOY_IMAGES_NAME:append:am64xx-evm = " \
        tiboot3-am64x_sr2-hs-fs-evm.bin \
        tiboot3-am64x_sr2-hs-evm.bin \
        tiboot3-am64x-gp-evm.bin \
        ti-sci-firmware-am64x_sr2-hs-fs-cert.bin \
        ti-sci-firmware-am64x_sr2-hs-fs-enc.bin \
        ti-sci-firmware-am64x_sr2-hs-cert.bin \
        ti-sci-firmware-am64x_sr2-hs-enc.bin \
        fitImage \
        fitImage-its-am64xx-evm \
        wificfg \
    "
    
    DEPLOY_IMAGES_NAME:append:am62xx-evm = " \
        tiboot3-am62x-hs-fs-evm.bin \
        tiboot3-am62x-hs-evm.bin \
        tiboot3-am62x-gp-evm.bin \
        ti-fs-firmware-am62x-hs-fs-enc.bin \
        ti-fs-firmware-am62x-hs-fs-cert.bin \
        ti-fs-firmware-am62x-hs-enc.bin \
        ti-fs-firmware-am62x-hs-cert.bin \
        ti-fs-firmware-am62x-gp.bin \
        ipc_echo_testb_mcu1_0_release_strip.xer5f \
        fitImage \
        fitImage-its-am62xx-evm \
        wificfg \
    "
    
    DEPLOY_IMAGES_NAME:append:am62xx-lp-evm = " \
        tiboot3-am62x-hs-evm.bin \
        ti-fs-firmware-am62x-hs-enc.bin \
        ti-fs-firmware-am62x-hs-cert.bin \
        ti-fs-firmware-am62x-hs-fs-enc.bin \
        ti-fs-firmware-am62x-hs-fs-cert.bin \
        ti-fs-firmware-am62x-gp.bin \
        ipc_echo_testb_mcu1_0_release_strip.xer5f \
        fitImage \
        fitImage-its-am62xx-lp-evm \
        wificfg \
    "
    
    DEPLOY_IMAGES_NAME:append:am65xx-evm = " \
        tiboot3.bin \
        sysfw-am65x_sr2-evm.itb \
        sysfw-am65x-evm.itb \
        ti-sci-firmware-am65x_sr2-gp.bin \
    "
    ....................................................
    .....................................................
    ....................................................
    etc

    但在这里在 Arago 路径"meta-Arago/meta-Arago-dastro/recips-core/images/tisdk-core-bundle.inc "有这样的信息,请找到下面。

    # This include is for the common setting used to build TISDK images.  These images
    # include both host and target side content.
    LICENSE = "MIT"
    
    IMAGE_FSTYPES = "tar.xz"
    IMAGE_NAME_SUFFIX = ""
    
    inherit tisdk-bundle
    
    COMPATIBLE_MACHINE = "omapl138|ti33x|ti43x|omap-a15|k3"
    
    # List of packages to remove from the host package.  This is usually due to
    # licensing issues and unneeded dependencies.
    HOST_CLEANUP_PACKAGES = ""
    TOOLCHAIN_CLEANUP_PACKAGES = "libgnutls-dev libgnutls-extra26 libgnutls-openssl27 libtasn1-dev"
    
    # Set DTB filters for each machine.  Use "unknown" by default to avoid
    # picking up DTB files for devices with no DTB support.
    DTB_FILTER = "unknown"
    DTB_FILTER:ti33x = "am335x"
    DTB_FILTER:dra7xx-evm = "dra7"
    DTB_FILTER:am57xx-evm = "am57xx"
    DTB_FILTER:am57xx-hs-evm = "${DTB_FILTER:am57xx-evm}"
    DTB_FILTER:ti43x = "am43"
    DTB_FILTER:omapl138 = "da850"
    DTB_FILTER:am65xx = "am65"
    DTB_FILTER:j721e = "j721e"
    DTB_FILTER:j7200 = "j7200"
    DTB_FILTER:j721s2 = "j721s2"
    
    # List of target side images to build for the SDK
    TARGET_IMAGES = "tisdk-base-image tisdk-default-image tisdk-thinlinux-image tisdk-bootstrap-image"
    
    TISDK_TOOLCHAIN = "${@bb.utils.contains('DISTRO_FEATURES','opengl','meta-toolchain-arago-tisdk','meta-toolchain-arago-tisdk-server',d)}"
    TOOLCHAIN_SUFFIX = "${@bb.utils.contains('DISTRO_FEATURES','opengl','-tisdk','-tisdk-server',d)}"
    
    IMAGE_INSTALL = "\
        packagegroup-arago-tisdk-amsdk-sdk-host \
    

    仅低于源路径中可用的隔离层  

    Yocto_Workspace tisdk/sources$ ls
    Bitbake meta-Arago meta-arm meta-edgeai meta-openembedded meta-processor-sdk meta-qt5 meta-ti meta-virtualization OE-core

    请帮我解决这个问题。

    Br, Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nareesh、

    根据 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/09_02_01_09/exports/docs/linux/、Overview_Building_the_SDK.html、我的说明/步骤应适用于 SDK v9.2指令的全新安装

    我在您的日志中看到了一些对较旧的 SDK v8.6项目的引用、或许您还有一些其他自定义或层混合/匹配正在进行、但这并不明显。 请重新设置 SDK v9.2并重新尝试。

    此外、如果您使用的是 SDK v8.x、我看到人们使其正常工作、但在这种情况下自定义机器名称是一项很大的工作/头疼、因为在机器和 SOC 项目之间缺乏适当的抽象、因此这不是我建议做的事情、因为无法以简单的方式轻松完成。 此外、作为一个较旧的 SDK、我们在论坛上花费大量的额外精力无法在此提供支持。 在短短几个月内、我们将会发布 SDK v10、因此您应该处于9.2级别、至少不会落后太多。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    明白了。

    实际上、我已经在全新版本(SDK_09_00_00_03)上完成了本练习。

    我没有添加 SDK_08_06_04中的任何补丁。 甚至我遇到了固件问题。

    即使我没有应用任何补丁、也只需添加提及的更改、然后还会在 SDK_09_00_0003上获得固件问题。

    但我是  在  SDK_09_02_01_09上成功编译 Yocto 的、更改了自定义机器名称。   

    您能帮助 我 如何 在 SDK_09_00_00_03中更改自定义机器名称 并进行构建 吗? 我们是否需要进行任何额外更改来构建 SDK_09_00_00_03?

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    SDK_09_00_00_03具有 Linux 内核6.1.33 (实际上、我在6.1.33 Linux 内核中进行了 BSP 更改)

    SDK_09_02_01_09具有 Linux 内核6.1.80  

    我是否应该向 SDK_09_02_01_09 (Linux 内核:6.1.80) Yocto 构建应用 Linux 内核6.1.33补丁程序? 或者有什么问题会 Ariases ?

    谢谢、Nareesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上,我在新版本(SDK_09_00_00_03)上完成了此活动

    啊好的。

    、并且我没有从 SDK_08_06_04添加任何补丁。 即使我遇到固件问题。

    我尝试了9.0版本、发现它引入了8.6版固件、我不知道这一点、但这对日志的解释说明了。

    但是我编译 Yocto 时 在  SDK_09_02_01_09上成功构建了自定义机器名称。   [/报价]

    太棒了!! 您应该使用 SDK v9.2、SDK v9.0不太具有完备性且稳健性、因此我强烈建议不要使用它。

    至于 SDK v9.0、当我尝试更改时、我能够重新创建您看到的问题。 但它很容易修复,使用一些`git grep` 搜索- 请始终尝试这在任何 Yocto 问题的情况下。 然后、请参阅根据 SDK v9.0源代码随附的所有 Yocto 源文件夹比较、其中将允许您使用 machin=am62xx-custom 进行编译 

    SDK_09_00_00_03具有 Linux 内核6.1.33 (实际上、我在6.1.33 Linux 内核中进行了 BSP 更改)

    SDK_09_02_01_09具有 Linux 内核6.1.80  

    我是否应该向 SDK_09_02_01_09 (Linux 内核:6.1.80) Yocto 构建应用 Linux 内核6.1.33补丁程序? 或者有什么问题会 Ariases ?

    [/报价]

    不要将其中任何一个混为一谈。 请使用 SDK v9.2作为任何自定义的基础。

    此致、Andreas

    e2e.ti.com/.../8284.diff.txt

    [/quote]