主题中讨论的其他器件:AM69
您好、TI!
处理 AM62X ,SDK_09_02_01_09。
您能帮助我如何在 Yocto build 中配置我的自定义计算机名称吗?
要更改机器名称,需要哪些文件才能使用我的自定义名称构建映像。
我进行了以下更改
- Yocto_Workspace/tisdk/sources/meta-ti/meta-ti-bsp/conf/machine/am62xx-evm.conf ,我在这里创建了一个文件 am62xx-custom.conf 并复制 am62xx-evm.conf 文件的内容
- 机器名称设置为 am62xx -定制 在 build/conf/local.conf 中
- 我在 Yocto_Workspace tisdk/sources/meta-ti/meta-ti-bsp/desces-bsp/u-boot/u-boot-ti.inc 中写兼容机器应该是什么? compatible_machine ="ti-dac soc | am62xx-custom" ?
下面的编译问题:
错误:OE-CORE 的配置完整性检查器检测到潜在的错误配置。
要么修复此错误的原因、要么由您自己承担禁用校验器的风险(请参阅 sanity.conf)。
下面列出了潜在问题/建议:
machin=am62xx-custom-k3r5无效。 请在您的 local.conf、环境或其他配置文件中设置有效的机器。
请在任何地方建议我应该更改机器名称?
提前感谢您
谢谢。
纳雷什