Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, J721EXSOMXEVM
TDA4VM 兼容
电路板模型:SK-TDAVM (电路板符号:J721EXSKG01EVM、TDA4VM EDGE AI 套件)
SDK 版本:linux:ti-processor-sdk-linux-adas-j721e-evm-09_02_00_05-linux-x86_Install.bin;
RTOS:ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-09_02_00_05.tar.gz
注意:无法打开 SDK 内部文档指南、可以成功打开其他版本、因此请参阅链接中的文档。
按照常规操作,无法找到 IP 地址,DHCP 正在使用公司的服务器。 如果使用 ifconfig 命令、则可以显示内核 A 的 IP 地址、且通信正常。 使用 ethfw 例程、我们无法看到 R 内核的 IP 地址、我们主要是尝试与 R 内核的 lwIP 正确通信。
这是运行中的日志/opt/vision_apps/vision_apps_init.sh.
请帮助回答、谢谢!