This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 处理器-SDK-J721E:视觉应用 EthFw 演示运行失败

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, J721EXSOMXEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1364248/-sdk-j721e-vision-apps-ethfw-demo-run-failure

器件型号:TDA4VM
TDA4VM 兼容

电路板模型:SK-TDAVM (电路板符号:J721EXSKG01EVM、TDA4VM EDGE AI 套件)

SDK 版本:linux:ti-processor-sdk-linux-adas-j721e-evm-09_02_00_05-linux-x86_Install.bin;

RTOS:ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-09_02_00_05.tar.gz

用户指南供您使用: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/vision_apps/docs/user_guide/ETHFW_DEMOS.html

注意:无法打开 SDK 内部文档指南、可以成功打开其他版本、因此请参阅链接中的文档。

按照常规操作,无法找到 IP 地址,DHCP 正在使用公司的服务器。 如果使用 ifconfig 命令、则可以显示内核 A 的 IP 地址、且通信正常。 使用 ethfw 例程、我们无法看到 R 内核的 IP 地址、我们主要是尝试与 R 内核的 lwIP 正确通信。

这是运行中的日志/opt/vision_apps/vision_apps_init.sh.

请帮助回答、谢谢!

e2e.ti.com/.../8255.Log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="607094" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1364248/-sdk-j721e-vision-apps-ethfw-demo-run-failure 板型号:SK-TDAVM (板标:J721EXSKG01EVM、TDA4VM EDGE AI 套件)

    SK-EVM 具有单独的 SDK 版本。 也就是 eGAI。
    ADAS 和 RTOS SDK 不能在 SK-EVM 上运行、它们用于"J721EXCPXEVM"和"J721EXSOMXEVM" 。 因此 、SK 板不支持 EthFw。

    请参阅通过 SOC 进行软件开发页面



    此致、
    苏德黑尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复,

    我只看到了 Linux SDK、RTOS 找不到下载链接。 是否有支持 SK-EVM 的 RTOS 链接? 主域的 R core 是否 支持此演示?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只看到 Linux SDK,RTOS 找不到下载链接。 是否有支持 SK-EVM 的 RTOS 链接?

    否、我们没有适用于 SK-EVM 的 RTOS SDK。 TI 提供的唯一 Linux SDK。

     主域的 R core 是否 支持此演示?  [/报价]

    提供内核支持 ETH 演示、但需要配置以从 SOC 检查和分配引脚。 SK-EVM 没有用于检查该情况的配置。
    SK-EVM 仅具有连接 RJ45连接器的 CPSW2G 引脚排列、可在 Linux 中启用。

    如果要使用 EthFw 检查 CPSW9G、则需要使用 "J721EXCPXEVM"和"J721EXSOMXEVM" 。

    此致、
    苏德黑尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检 EthFw 用

    您好,

    内核间虚拟以太网标准是否存在

    器件型号:TDA4VM
    电路板模型:SK-TDAVM (电路板符号:J721EXSKG01EVM、TDA4VM EDGE AI 套件)

    SK-TDAVM 不支持核心间虚拟以太网通信演示、因此我参考其他 SDK,如下:

    Linux:ti-processor-sdk-linux-adas-j721e-evm-09_02_00_05-linux-x86_Install.bin;

    RTOS:ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-09_02_00_05.tar.gz

    但运行时异常,总是打印日志信息"等待队列初始化",附加的是运行 tapif.sh 的日志。

    SK-TAD4VM 是否可以使用内核间虚拟以太网通信? 我需要进行哪些更改才能使其正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Linux:ti-processor-sdk-linux-adas-j721e-evm-09_02_00_05-linux-x86_Install.bin;

    RTOS:ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-09_02_00_05.tar.gz

    [/报价]

    上述 SDK 版本与 SK-EVM 不兼容。

    如上所述、edageAi Linux SDK 仅与 SK-EVM 兼容。

    SK-TAD4VM 能否使用核心间虚拟以太网通信? 我需要更改什么才能使其正常工作?

    它是一个与 EthFw 集成的软件功能。 但 RTOS SDK 的 EthFw 与 SK-EVM 不兼容。

    此致、
    苏德黑尔

    [/quote]