This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM69:使用 L1存储器时 C7x 崩溃

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM69, MATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1365709/sk-am69-c7x-crash-while-using-l1-memory

器件型号:SK-AM69
主题中讨论的其他器件: MATHLIB

您好、TI!

我使用的是 SK-AM69板和用于 j784s4 v9.2.0.5的 SDK。

我使用 CCS 12.7通过微型测试程序引导 Linux 并对 C7120 DSP 之一进行编程。

程序从 mathlib v9.2.0.4调用 MATHLIB_exp2 ()。 当我将输入缓冲器连接到 L2 (从0x64800000开始)时、一切都正常。

当我改为使用 L1 (从0x64E00000开始)作为输入时、程序会在 MATHLIB_exp2 ()的某个位置崩溃。

默认高速缓存设置没有变化。 我假设 L1高速缓存被配置为32KB、然后将16KB 留给任何数据用途、对吧?

有人知道导致崩溃的原因吗?

此致!

我的微型测试程序如下所示:

#include <stdio.h>
#include <cmath>
#include "MATHLIB_lut.h"
#include "mathlib.h"

#define C7X_VECTOR_SIZE_FOR_TEST 8
#pragma DATA_SECTION(".l1data")
float input1_vector[C7X_VECTOR_SIZE_FOR_TEST];
#pragma DATA_SECTION(".l2data")
float outputVector[C7X_VECTOR_SIZE_FOR_TEST];

int main(int argc, char *argv[])
{

    MATHLIB_LUTInit(); // Needed for log, pow, ...

    // Initialize input
    for(int i=0; i<C7X_VECTOR_SIZE_FOR_TEST;i++) {
        input1_vector[i] = 1.f + C7X_VECTOR_SIZE_FOR_TEST/(float)(i+1) + (float)(i+1)/C7X_VECTOR_SIZE_FOR_TEST;
        outputVector[i] = 0.f;
        //printf("input1_vector[%d] = %f\t", i, input1_vector[i]);
    }

    printf("... MATHLIB_exp2 ... \n");

    MATHLIB_exp2(C7X_VECTOR_SIZE_FOR_TEST, input1_vector, outputVector);

    printf("... MATHLIB_exp2 done ... \n");

    return 0;
}

链接器命令文件如下所示:

--ram_model
-heap  0x210000
-stack 0x60000
--args 0x1000
--diag_suppress=10068 /* "no matching section" */
--cinit_compression=off
-e _c_int00

#define DDR0_ALLOCATED_START  0xA0000000
#define C7X_ALLOCATED_START DDR0_ALLOCATED_START + 0x06000000 // TODO: why sometimes + 0x08000000 (non-RTOS?)

#define C7X_EXT_DATA_BASE   (C7X_ALLOCATED_START + 0x00100000)
#define C7X_MEM_TEXT_BASE   (C7X_ALLOCATED_START + 0x00200000)
#define C7X_MEM_DATA_BASE   (C7X_ALLOCATED_START + 0x00300000)
#define C7X_DDR_SPACE_BASE  (C7X_ALLOCATED_START + 0x00400000)
#define C7X_L2RAM_BASE      (0x64800000)
#define C7X_L1RAM_BASE      (0x64E00000)

MEMORY
{
    DDR0_RESERVED: org = 0x80000000,          len = 0x20000000   /* 512MB Reserved for A72 OS */
    C7X_IPC_D:     org = C7X_ALLOCATED_START, len = 0x00100000   /*  1MB DDR */
    C7X_EXT_D:     org = C7X_EXT_DATA_BASE,   len = 0x00100000   /*  1MB DDR */
    C7X_TEXT:      org = C7X_MEM_TEXT_BASE,   len = 0x00100000   /*  1MB DDR */
    C7X_DATA:      org = C7X_MEM_DATA_BASE,   len = 0x00100000   /*  1MB DDR */
    C7X_DDR_SPACE: org = C7X_DDR_SPACE_BASE,  len = 0x00C00000   /* 12MB DDR */
    C7X_L1RAM      org = C7X_L1RAM_BASE       len = 0x00004000 // 16 KB left while utalizing 32 KB for cache
    C7X_L2RAM      org = C7X_L2RAM_BASE       len = 0x00070000
}

SECTIONS
{
    boot:
    {
      boot.*<boot.oe71>(.text)
    } load > C7X_TEXT ALIGN(0x200000)
    .vecs       >       C7X_DDR_SPACE ALIGN(0x400000)
    .secure_vecs    >   C7X_DDR_SPACE ALIGN(0x200000)
    .text:_c_int00 > C7X_DDR_SPACE ALIGN(0x200000)
    .text       >       C7X_DDR_SPACE ALIGN(0x200000)
    .bss        >       C7X_DDR_SPACE  /* Zero-initialized data */
    .data       >       C7X_DATA  /* Initialized (global and local) data */
    .cinit      >       C7X_DDR_SPACE  /* could be part of const */
    .init_array >       C7X_DDR_SPACE  /* C++ initializations */
    .stack      >       C7X_DDR_SPACE ALIGN(0x2000)
    .args       >       C7X_DDR_SPACE
    .cio        >       C7X_DDR_SPACE
    .const      >       C7X_DDR_SPACE
    .switch     >       C7X_DDR_SPACE /* For exception handling. */
    .sysmem     >       C7X_DDR_SPACE /* heap */
    .l1data     >       C7X_L1RAM // TODO: Fix crash if used
    .l2data     >       C7X_L2RAM
    .c7xabi.extab > C7X_DDR_SPACE
    .c7xabi.exidx > C7X_DDR_SPACE

    GROUP:              >  C7X_DDR_SPACE
    {
        .data.Mmu_tableArray          : type=NOINIT
        .data.Mmu_tableArraySlot      : type=NOINIT
        .data.Mmu_level1Table         : type=NOINIT
        .data.Mmu_tableArray_NS       : type=NOINIT
        .data.Mmu_tableArraySlot_NS   : type=NOINIT
        .data.Mmu_level1Table_NS      : type=NOINIT
    }

    ipc_data_buffer:       > C7X_DDR_SPACE
    .benchmark_buffer:     > C7X_DDR_SPACE ALIGN (32)

    .resource_table: { __RESOURCE_TABLE = .;} > C7X_EXT_D
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    所有 MATHLIB 函数都使用流引擎(SE)从存储器读取。 但是、SE 没有 L1存储器的读取路径、因此如果您在 L1存储器中设有输入缓冲区、SE 会出现例外情况。 我之前尚未尝试导致此错误、但我认为崩溃要么源于 SE_OPEN 指令、要么是首次尝试使用 SE_ADV 读取数据。  

    9.2 SDK 中新发布的所有 C7x 函数都将使用 SE、因此如果您尝试使用其他函数、此情况应适用。  如果使用了任何 C7x 库(MATHLIB、VXLIB、DSPLIB 等)、建议使用 L2存储器、因为这是使用 SE 的最佳路径。

    此致!

    阿莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Asha、这对我来说很合理。