This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:cpsw2g rx 问题

Guru**** 2547490 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1328226/tda4vm-cpsw2g-rx-issue

器件型号:TDA4VM

您好专家:

        我们使用的 soc 是 TDA4VM,sdk0703,我们使用 cpsw2g 来制定我们的网络要求。 网络开发正常、可以正常 ping 通。 但是、在多次上电和断电测试后、ping 偶尔会失败。 在进行比较和故障排除后、我们发现/proc/interrupt 以太网存在问题。 通常会有一个值。 当出现问题时,发现值是0.转储寄存器后,我发现 Mac 失败。 检查附件。

ethtool -S 接口和 cpsw2g reg value data,这是之前捕获的信息。 让我们重点了解 ethtool 信息。 有很多寄存器信息。

e2e.ti.com/.../2744.ok.loge2e.ti.com/.../1106.fail.log 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在这里做了一些测试。 打开计算机后,我们关闭 ifconfig eth0,发现问题消失了。 但是、这种方法未被接受、需要正式找出并解决根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gaston

    感谢您的提问。

    您好、专家

    我是 TI 客户的界面、问题紧急、请尽快解决。 如果您需要任何信息、请告诉我。

    此致

    泽昆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有更新吗?

    此致

    泽昆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,泽昆  

    您使用的是 RTOS SDK 还是 Linux?

    此致
    迪瓦卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在整个系统中、我们使用 mcu10、mcu20、mcu30和 Linux 端。 在 Linux 端开发了 SDK 0703 cpsw2g。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否为您的网络使用 IET MAC? 您突出显示的寄存器仅用于 IET。

    此致、
    坦迈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调试后、我发现未使用 IET MAC、因此 MAC 故障寄存器似乎没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我们从头开始说起。 您能否说明以下几点:

    • 问题发生的速度是多少?
    • 您是否看到通过和失败案例的引导日志有任何差异。
    • 您能否进一步说明"/proc/interrupts "的问题是什么?
    • CPSW2G 接口上是否有任何 VLAN 配置? 如果是、如何做到这一点? 使用脚本启动后还是使用 systemd-networkd?

    此致、
    坦迈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanmay:

    • 问题发生的速度是多少?

          发生概率不确定。 在进行上电/断电测试时、有时会发生几百次、有时会发生数千次、但仍会发生超过10,000次。

         

    • 您是否看到通过和失败案例的引导日志有任何差异。

         我向 ifconfig 相应代码的 slave_open 回调函数添加了调试、发现该过程是相同的、而且没有发生错误。 但是、有一件事有点奇怪。 我发现无论 Ping 正常还是失败、都会发生这种情况。 探查两次、首次将显示 am65-cpsw-nuss 46000000.Ethernet:请求 TX DMA 通道-517失败。

    • 您能否进一步说明"/proc/interrupts "的问题是什么?

          cat/proc/interrupt 的屏幕截图。 以上是 ping 成功时的情况。 如果在下面出现问题、通过比较、您可以看到在出现问题时以太网没有中断。

          

    • CPSW2G 接口上是否有任何 VLAN 配置? 如果是、如何做到这一点? 使用脚本启动后还是使用 systemd-networkd?

             删除 VLAN 配置后、发现问题仍然存在、因此与 VLAN 配置无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    探头两次,第一次显示 am65-cpsw-nuss 46000000.Ethernet:无法请求 TX DMA 通道-517。

    这很好。 第一个探针时某些 DMA 资源不可用、因此该探针将被推迟并在第二个探针中运行。 "517"是 EPROBE_DEFPIT 的错误代码。 如果在通过和失败两种情况下都观察到了这一点、则这是正常现象、无需担心。

    您可以尝试包含以下补丁: e2e.ti.com/.../0001_2D00_net_2D00_ti_2D00_am65_2D00_cpsw_2D00_nuss_2D00_Enable_2D00_RX_2D00_IRQ_2D00_during_2D00_ndo_2D00_open_2D00_.patch

    并查看问题是否已解决。

    此致、
    坦迈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanmay:

             我查看了该补丁、发现需要添加到此补丁的代码默认包含在 sdk0703中。 默认情况下、通用结构中包含标志 RX_IRQ_DISABLED。

             

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、这不是7.3版的标签。 它可能是添加的,而释放了混淆。

    因此、您似乎在 Rx 侧什么都没有收到。 您是否可以在通过和失败的情况下使用"ethtool -S eth0"获取 CPSW 统计数据。 我们可以看到在问题发生期间是否观察到任何其他压降。

    此致、
    坦迈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 

              Ping 正常:

               NIC 统计信息:
    P0_RX_GOOD_FRAMES:647
    P0_Rx_BROADCAST_FRAMES:108
    P0_RX_MULTICAST_FRAMES:239
    P0_RX_CRC_ERRORS:0
    P0_RX_SUBITRACTION_FRAMES:0
    P0_Rx_UNDERSEED_FRAMES:0
    P0_ALE_DROP:0
    P0_ALE_OVERRIDE_DROP:0
    P0_Rx_八 位位组:430265
    P0_TX_GOOD_FRAMES:201
    P0_TX_BROADCAST_FRAMES:11
    P0_TX_MULTICAST_FRAMES:24
    P0_TX_八 位位组:22378
    P0_TX_64B_FRAMES:118
    P0_TX_65_TO_127B_FRAMES:390
    P0_TX_128_TO_255B_帧:60
    P0_TX_256_TO_511B_FRAMES:18
    P0_TX_512_TO_1023B_FRAMES:3
    P0_TX_1024B_帧:259
    P0_NET_八 位位组:452643
    P0_Rx_Bottom_fifo_Drop:0
    P0_RX_PORT_MASK_DROP:0
    P0_Rx_TOP_Fifo_Drop:0
    P0_ALE_RATE_LIMIT_DROP:0
    p0_ale_vid_intenge_drop:0
    p0_ale_da_eq_sa_drop:0
    P0_ALE_BLOCK_DROP:0
    P0_ALE_SECURE_DROP:0
    P0_ALE_auth_Drop:0
    P0_ALE_UNKNOWN _UCAST:0
    P0_ALE_UNKNOWN _UCAST_BYTES:0
    P0_ALE_UNKNOWN _mcast:0
    p0_ale_unknown_mcast_Bytes:0
    P0_ALE_UNKNOWN bcast:0
    p0_ale_unknown_bcast_Bytes:0
    P0_ALE_POL_MATCH:0
    P0_ALE_POL_MATCH_RED:0
    P0_ALE_POL_MATCH_YELLY:0
    p0_ale_mcast_sa_Drop:0
    P0_ALE_DUAL_VLAN_DROP:0
    p0_ale_len_err_Drop:0
    P0_ALE_IP_NEXT_HDR_DROP:0
    P0_ALE_IPV4_FRAG_DROP:0
    P0_TX_mem_protect_err:0
    P0_TX_PRI0:0
    P0_TX_PRIE1:0
    P0_TX_PRI2:0
    P0_TX_PRA3:0
    P0_TX_PRI4:0
    P0_TX_PRIE5:0
    P0_TX_PRI6:0
    P0_TX_PRI7:0
    P0_TX_pri0_bcnt:0
    P0_TX_PRI1_bcnt:0
    P0_TX_PRI2_bcnt:0
    P0_TX_PRI3_bcnt:0
    P0_TX_PRI4_bcnt:0
    P0_TX_PRI5_Bcnt:0
    P0_TX_PRI6_Bcnt:0
    p0_tx_pri7_bcnt:0
    P0_TX_PRE0_DROP:0
    P0_TX_PRI1_DROP:0
    P0_TX_PRI2_DROP:0
    P0_TX_PRI3_DROP:0
    P0_TX_PRI4_DROP:0
    P0_TX_PRI5_DROP:0
    P0_TX_PRI6_DROP:0
    P0_TX_PRI7_DROP:0
    P0_TX_pri0_drop_bcnt:0
    P0_TX_PRI1_DROP_bcnt:0
    P0_TX_PRI2_DROP_bcnt:0
    P0_TX_PRI3_DROP_bcnt:0
    P0_TX_PRI4_DROP_bcnt:0
    P0_TX_PRI5_DROP_bcnt:0
    P0_TX_PRI6_DROP_bcnt:0
    P0_TX_PRI7_DROP_bcnt:0
    RX_GOOD_FRAMES:224
    RX_BROADCAST 帧:11
    RX_MULTICAST_FRAMES:46
    RX_PAUSE_FRAMES:0
    RX_CRC_ERRORS:0
    RX_ALIGN_CODE_ERRORS:0
    RX_COVERSIATE_FRAMES:0
    RX_Jabber_FRAMES:0
    RX_UNDERSEED_FRAMES:0
    RX_Frages":0
    ALE_DROP:23
    ALE_OVERRIDE_DROP:0
    RX_八 位位组:26402
    TX_GOOD_FRAMES:647
    TX_BROADCAST 帧:108
    TX_MULTICAST_FRAMES:239
    TX_PAUSE_FRAMES:0
    TX_DELAVED_FRAMES:0
    TX_COILING_FRAMES:0
    TX_SINGLE_COLL_FRAMES:0
    TX_MULT_COLL_FRAMES:0
    TX_EXTRACULT_EXCELESSES:0
    TX_LATED_EXCLESSES:0
    RX_IPG_ERROR:0
    TX_CARRER_SENSE_ERRORS:0
    TX_八 位位组:430265
    TX_64B_FRAMES:119
    TX_65_TO_127B_帧:392
    TX_128_TO_255B_帧:80
    TX_256_TO_511B_帧:18
    TX_512_TO_1023B_帧:3
    TX_1024B_帧:259
    网络八位字节:456667
    RX_Bottom_fifo_Drop:0
    RX_PORT_MASK_DROP:23
    RX_TOP_Fifo_Drop:0
    ALLE_RATE_LIMIT_DROP:0
    ale_vid_intenge_drop:0
    ale_da_eq_sa_Drop:0
    ALE_BLOCK_DROP:0
    ALE_SECURE_DROP:0
    ale_auth_Drop:0
    ale_unknown_ucast:167
    ale_unknown_ucast_Bytes:18096
    ale_unknown_mcast:46
    ale_unknown_mcast_Bytes:7152
    ale_unknown_bcast:11
    ale_unknown_bcast_Bytes:1154
    ALE_POL_MATCH:0
    ALE_POL_MATCH_RED:0
    ale_pol_match_yellow:0
    ale_mcast_sa_Drop:0
    ALE_DUAL_VLAN_DROP:0
    ale_len_err_drop:0
    ALE_IP_NEXT_HDR_DROP:0
    ALE_IPV4_FRAG_DROP:0
    iet_rx_assembly_err:0
    IET_Rx_ASSEMBLE_OK:0
    IET_Rx_SMD_err:0
    IET_RX_FRAG:0
    IET_TX_HOLD:0
    IET_TX_FRAG:0
    tx_mem_protect_err:0
    TX_PRI0:647
    TX_PRIE1:0
    TX_PRI2:0
    tx_pri3:0
    TX_PRI4:0
    TX_PRI5:0
    TX_PRI6:0
    TX_PRI7:0
    tx_pri0_bcnt:430265
    tx_pri1_bcnt:0
    tx_pri2_bcnt:0
    tx_pri3_bcnt:0
    tx_pri4_bcnt:0
    tx_pri5_bcnt:0
    tx_pri6_bcnt:0
    tx_pri7_bcnt:0
    TX_PRP0_DROP:0
    TX_PRI1_DROP:0
    TX_PRI2_DROP:0
    TX_PRI3_DROP:0
    TX_PRI4_DROP:0
    TX_PRI5_DROP:0
    TX_PRI6_DROP:0
    TX_PRI7_DROP:0
    tx_pri0_drop_bcnt:0
    TX_PRI1_DROP_bcnt:0
    tx_pri2_drop_bcnt:0
    tx_pri3_drop_bcnt:0
    TX_PRI4_DROP_bcnt:0
    tx_pri5_drop_bcnt:0
    TX_PRI6_DROP_bcnt:0
    TX_PRI7_DROP_bcnt:0

    Ping 失败:

    NIC 统计信息:
    P0_RX_GOOD_FRAMES:86705
    P0_Rx_BROADCAST_FRAMES:50617
    P0_RX_MULTICAST_FRAMES:36088
    P0_RX_CRC_ERRORS:0
    P0_RX_SUBITRACTION_FRAMES:0
    P0_Rx_UNDERSEED_FRAMES:0
    P0_ALE_DROP:0
    P0_ALE_OVERRIDE_DROP:0
    P0_Rx_八 位位组:7638884
    P0_TX_GOOD_FRAMES:0
    P0_TX_BROADCAST_FRAMES:0
    P0_TX_MULTICAST_FRAMES:0
    P0_TX_八 位位组:0
    P0_TX_64B_FRAMES:50623
    P0_TX_65_TO_127B_FRAMES:36037
    P0_TX_128_TO_255B_FRAMES:33
    P0_TX_256_TO_511B_FRAMES:12
    P0_TX_512_TO_1023B_FRAMES:0
    P0_TX_1024B_FRAMES:0
    P0_NET_八 位位组:7638884
    P0_Rx_Bottom_fifo_Drop:0
    P0_RX_PORT_MASK_DROP:0
    P0_Rx_TOP_Fifo_Drop:0
    P0_ALE_RATE_LIMIT_DROP:0
    p0_ale_vid_intenge_drop:48
    p0_ale_da_eq_sa_drop:0
    P0_ALE_BLOCK_DROP:0
    P0_ALE_SECURE_DROP:0
    P0_ALE_auth_Drop:0
    P0_ALE_UNKNOWN _UCAST:0
    P0_ALE_UNKNOWN _UCAST_BYTES:0
    P0_ALE_UNKNOWN _mcast:0
    p0_ale_unknown_mcast_Bytes:0
    P0_ALE_UNKNOWN bcast:0
    p0_ale_unknown_bcast_Bytes:0
    P0_ALE_POL_MATCH:0
    P0_ALE_POL_MATCH_RED:0
    P0_ALE_POL_MATCH_YELLY:0
    p0_ale_mcast_sa_Drop:0
    P0_ALE_DUAL_VLAN_DROP:0
    p0_ale_len_err_Drop:0
    P0_ALE_IP_NEXT_HDR_DROP:0
    P0_ALE_IPV4_FRAG_DROP:0
    P0_TX_mem_protect_err:0
    P0_TX_PRI0:0
    P0_TX_PRIE1:0
    P0_TX_PRI2:0
    P0_TX_PRA3:0
    P0_TX_PRI4:0
    P0_TX_PRIE5:0
    P0_TX_PRI6:0
    P0_TX_PRI7:0
    P0_TX_pri0_bcnt:0
    P0_TX_PRI1_bcnt:0
    P0_TX_PRI2_bcnt:0
    P0_TX_PRI3_bcnt:0
    P0_TX_PRI4_bcnt:0
    P0_TX_PRI5_Bcnt:0
    P0_TX_PRI6_Bcnt:0
    p0_tx_pri7_bcnt:0
    P0_TX_PRE0_DROP:0
    P0_TX_PRI1_DROP:0
    P0_TX_PRI2_DROP:0
    P0_TX_PRI3_DROP:0
    P0_TX_PRI4_DROP:0
    P0_TX_PRI5_DROP:0
    P0_TX_PRI6_DROP:0
    P0_TX_PRI7_DROP:0
    P0_TX_pri0_drop_bcnt:0
    P0_TX_PRI1_DROP_bcnt:0
    P0_TX_PRI2_DROP_bcnt:0
    P0_TX_PRI3_DROP_bcnt:0
    P0_TX_PRI4_DROP_bcnt:0
    P0_TX_PRI5_DROP_bcnt:0
    P0_TX_PRI6_DROP_bcnt:0
    P0_TX_PRI7_DROP_bcnt:0
    RX_GOOD_FRAMES:1883
    RX_BROADCAD_FRAMES:76
    RX_MULTICAST_FRAMES:1800
    RX_PAUSE_FRAMES:0
    RX_CRC_ERRORS:0
    RX_ALIGN_CODE_ERRORS:0
    RX_COVERSIATE_FRAMES:0
    RX_Jabber_FRAMES:0
    RX_UNDERSEED_FRAMES:0
    RX_Frages":0
    ALE_DROP:1883
    ALE_OVERRIDE_DROP:0
    RX_八 位位组:407043
    TX_GOOD_FRAMES:86705
    TX_BROADCAST 帧:50617
    TX_MULTICAST_FRAMES:36088
    TX_PAUSE_FRAMES:0
    TX_DELAVED_FRAMES:0
    TX_COILING_FRAMES:0
    TX_SINGLE_COLL_FRAMES:0
    TX_MULT_COLL_FRAMES:0
    TX_EXTRACULT_EXCELESSES:0
    TX_LATED_EXCLESSES:0
    RX_IPG_ERROR:0
    TX_CARRER_SENSE_ERRORS:0
    TX_八 位位组:7639076
    TX_64B_FRAMES:50683
    TX_65_TO_127B_帧:36043
    TX_128_TO_255B_帧:1847
    TX_256_TO_511B_帧:15
    TX_512_TO_1023B_帧:0
    TX_1024B_FRAMES:0
    网络八位位组:8046119
    RX_Bottom_fifo_Drop:0
    RX_PORT_MASK_DROP:1883
    RX_TOP_Fifo_Drop:0
    ALLE_RATE_LIMIT_DROP:0
    ale_vid_intenge_drop:1883
    ale_da_eq_sa_Drop:0
    ALE_BLOCK_DROP:0
    ALE_SECURE_DROP:0
    ale_auth_Drop:0
    ale_unknown_ucast:7
    ale_unknown_ucast_Bytes:472
    ale_unknown_mcast:1800
    ale_unknown_mcast_Bytes:388531
    ale_unknown_bcast:76
    ale_unknown_bcast_Bytes:18040
    ALE_POL_MATCH:0
    ALE_POL_MATCH_RED:0
    ale_pol_match_yellow:0
    ale_mcast_sa_Drop:0
    ALE_DUAL_VLAN_DROP:0
    ale_len_err_drop:0
    ALE_IP_NEXT_HDR_DROP:0
    ALE_IPV4_FRAG_DROP:0
    iet_rx_assembly_err:0
    IET_Rx_ASSEMBLE_OK:0
    IET_Rx_SMD_err:0
    IET_RX_FRAG:0
    IET_TX_HOLD:0
    IET_TX_FRAG:0
    tx_mem_protect_err:0
    TX_PRI0:86705
    TX_PRIE1:0
    TX_PRI2:0
    tx_pri3:0
    TX_PRI4:0
    TX_PRI5:0
    TX_PRI6:0
    TX_PRI7:0
    tx_pri0_bcnt:7638884
    tx_pri1_bcnt:0
    tx_pri2_bcnt:0
    tx_pri3_bcnt:0
    tx_pri4_bcnt:0
    tx_pri5_bcnt:0
    tx_pri6_bcnt:0
    tx_pri7_bcnt:0
    TX_PRP0_DROP:0
    TX_PRI1_DROP:0
    TX_PRI2_DROP:0
    TX_PRI3_DROP:0
    TX_PRI4_DROP:0
    TX_PRI5_DROP:0
    TX_PRI6_DROP:0
    TX_PRI7_DROP:0
    tx_pri0_drop_bcnt:0
    TX_PRI1_DROP_bcnt:0
    tx_pri2_drop_bcnt:0
    tx_pri3_drop_bcnt:0
    TX_PRI4_DROP_bcnt:0
    tx_pri5_drop_bcnt:0
    TX_PRI6_DROP_bcnt:0
    TX_PRI7_DROP_bcnt:0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     删除 VLAN 配置后,我们发现问题仍然存在,因此与 VLAN 配置无关。

    从故障情况下的日志中可以看出、由于没有可用于该 vid (ale_vid_intenge_drop)的端口、所有接收到的正常数据包(rx_good_FRAMES = 1883)都被 ALE 丢弃。 请 参阅 TRM "12.2.2.4.6.19.1.19 ALE VLAN Ingress Check Drop"中有关此统计数据的解释。 您可以从这里获取 TRM : https://www.ti.com/lit/zip/spruil1

    您能否查看成功案例和失败案例中 ALE 表之间是否存在差异。 使用命令"switch-config -i eth0 -d "转储 ALE 表。

    此致、
    坦迈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 

               问题仍在重现,请耐心等待。 P1的 Rx 对应于 p0的 TX、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    P1的 Rx 对应于 p0的 TX、对吗?

    正确、因此从外部世界到交换机的任何入口数据包都将采用以下路径:

    Rx at P1 --> pass/filter through ale --> > p0处的 Tx 至主机内核

    此致、
    坦迈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 

               ALE 表中确实存在差距。 您可以选中"正常"和"失败"。 我对它进行了比较、发现当 ping 成功时、我发现有这个条目。 当 ping 失败时、没有此类条目。
    0:类型:vlan、vid = 0、undtag_force = 0x3、reg_mcast = 0x0、unreg_mcast = 0x0、 member_list = 0x3

              OK 日志:

               e2e.ti.com/.../ale_5F00_ok.txt

               失败日志:

               e2e.ti.com/.../ale_5F00_fail.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanmay:

              关于 Rx 问题、我调整了添加 ALE 表的时序、并将进行测试。 关于添加 VLAN 配置并在 dmesg 中显示错误消息的问题、请帮助我看一下。
    am65-cpsw-nuss 46000000.Ethernet:将 VLAN 100添加到 VLAN 过滤器
    [5.121994] am65-cpsw-nuss 46000000.Ethernet: get: Wrong ale fld id 2
    [5.128743] am65-cpsw-nuss 46000000.Ethernet:获得:错误的 ale fld id 1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间、

    0:类型:vlan、vid = 0、undag_force = 0x3、reg_mcast = 0x0、unreg_mcast = 0x0、 member_list = 0x3

    因此、在问题情况下会错过此条目。 这是驱动程序添加的默认条目。 缺少这一点很奇怪。

    它由函数"cpsw_ale_add_vlan ()"(在 drivers/net/Ethernet/ti/cpsw_ale.c 中定义)添加。 您是否可以在此函数中添加打印内容、并查看何时调用 vid 0。 调用调用时、请使用"warn_on(1)"打印调用栈。

    此致、
    坦迈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

       测试后、发现问题发生时执行了 cpsw_ale_add_vlan、并且参数正常。 关于无法添加 ALE 表的问题、我调整了 ALE 表的时序、结果得到了改善。 关于 am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: get : error ale fld id 2. 这种错误可以通过粗略的注释解决、因为它不会影响函数的使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此类错误是否可以用粗注来解决,因为它不会影响函数的使用?

    我将深入了解这一点。

    关于添加 ALE 表失败,我调整了 ALE 表的时间,并改进了 ALE 表。

    您进行了哪些更改? 问题是否未被发现或不再需要处理?

    此致、
    坦迈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

       您进行了哪些更改? 问题是否未被发现或不再需要处理?

        测试后、将添加 ALE 表稍微放在后面会更稳定。 除此之外、还添加了一个锁。 测试后、未出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,T ü,TanMay

    [5.121994] am65-cpsw-nuss 46000000.Ethernet: get: Wrong ale fld id 2
    [5.128743] am65-cpsw-nuss 46000000.Ethernet:获得:错误的 ale fld id 1

    如果当前应用程序不受影响,这种日志是否会导致任何潜在的错误?

    此致

    泽昆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:

    很抱歉响应延迟。

    这是由于未填充时初始调用 ALE 导致的。 因此它不会导致任何错误。

    此致、
    坦迈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、TanMay、结束本次课程。

    此致

    泽昆