This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721S2:是否可以在 A72和 R5F 之间缓存共享存储器(DDR)、我们是否有相关示例。

Guru**** 2533770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1365103/processor-sdk-j721s2-is-it-possible-to-have-a-shared-memory-ddr-cached-between-a72-and-r5f-and-do-we-have-a-example-for-it

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2

我们是否可以在 A72和 R5F 之间缓存共享存储器(DDR)并提供相关示例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 R5需要与 A72共享数据、则 R5 S/W 需要  作为数据的生成者执行 R5侧高速缓存维护、但 A72不需要作为使用者执行任何特殊操作。

    在反方向上、 A72访问 R5、这些访问参与一致性协议、MSMC 维护一个将在 R5访问通过 MSMC 时查询的 snoop 缓存。   对于一致性、基于 ARMv8 (在本例中为 A72)的系统需要设置"内部可共享"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我们是否有任何示例来检查如何实现这一点?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我,我们是否有关于这一请求的最新情况。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kb:

    1)  

    A72作为消费者不需要做任何特别的事情。

    ->是否只有 R5F 才会写入缓存的共享内存,而在 A72端,它只会读取内存,但从不会写入? 如果是、那么 R5F 应该做什么"缓存维护"? 以及 如何在 a72上保持缓存一致性?

    2)

    反向时, A72访问 R5,这些访问参与一致性协议,MSMC 维护 snoop 高速缓存

    ->我们需要对此进行特殊配置吗? 这是 a72写入缓存共享存储器而 R5F 只读取它的情形吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    (1) A72内核数据缓存、MSMC SRAM、DDR 和其他 SoC 流量(DMA、R5)支持与硬件管理的 A72缓存实现完全一致性。  

    硬件不会使 R5内核缓存(L1D)保持一致、因此与其他 R5、A72或 DMA 共享的所有数据都需要软件管理的一致性。

    (2) 根据上述响应、在 A72上、映射存储器的一致性必须是"内部可共享"的、就像基于 ARMv8 (在本例中为 A72)的系统所需的设置一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,KB,

    问题:

    这些访问参与一致性协议,MSMC 维护一个监测缓存,当 R5访问通过 MSMC 时将查询该缓存

    ->从这一点来看,似乎有一个硬件机制的一致性, 而你说 R5内核一致性应该由 SW 管理。 那么、如果 A72是生成者、您能解释如何管理一致性吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 A72端、创建存储器映射时、必须将其创建/映射为"内部可共享"。  在所有可能的情况下、这将已经到位。

    TI 共享存储器分配器用于分配 A72与 R5共享的存储器、供 TI OpenVx 框架使用。  必须使用共享内存分配器、它只是一个示例框架。

    此致、

    kb