This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:sdk8.6-cpsw9g-rx-error

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1362396/tda4vh-q1-sdk8-6-cpsw9g-rx-error

器件型号:TDA4VH-Q1

您好,TI,专家

首先、我们发现 RX 数据包为0;     

e2e.ti.com/.../MCU20_5F00_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能不能捕获 CPSW 统计数据并与我们分享一下?
    有关收集 CPSW 统计信息、请参阅常见问题解答。 您许多需要将 FAQ 中的补丁集成到 EthFw 中并观察 MCU2_0的统计信息。
    确保捕获正确的端口统计信息。

    此外、您能否确认您是否正在使用 QNX 客户端运行?  

    我可能会通过上面共享的日志看到端口1、端口2以10Gbps 的速率建立链路?

    此致、
    苏德黑尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,专家:

    使用 Linux 客户端  

    4.043889 s:Cpsw_openPortLinkNoPhy:端口1:链路建立:10Gbps 全双工 internone_log.cpp:LogDeviceSendString:110 tid:281473114665184
    10.970569 s:Cpsw_openPortLinkNoPhy:端口2:链路建立:10Gbps 全双工 internone_log.cpp:LogDeviceSendString:110 tid:281473114665184

    有链路建立时间时、PORT2与 VH 的链路,链路建立时间长于10s  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能分享 EthFW 的完整日志吗?

    另外、我可以从 EthFw 看到、端口打开后会等待链路建立。

    反映端口链路接通状态的原因可能是链路接通延迟、也可能是链路伙伴链路接通延迟。


    此致、
    苏德黑尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TI 专家:

    可以通过链路建立调优 和某个接口来恢复或重新生成端口?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以通过链路上调谐 和一些接口来恢复或重新创建端口? 

    否、应建立链路。 依据 S/W 设计。

    根据我的理解、如果链路未建立、在从主机端口向此端口发送数据包时、主机 FIFO 将被阻止、不再从主机端口进行传输。 由于非链路端口导致主机端口 FIFO 填满。

    此致、
    苏德黑尔