This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:LSC 调优输出

Guru**** 2555320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1365065/sk-am62a-lp-lsc-tuning-output

器件型号:SK-AM62A-LP

您好、TI!

目前我正在为 IMX219开发 LSC(镜头阴影校正)

1.正如本链接中提到的代码、我们已经生成了 LUT 文件、但是如何使用该文本文件进行 LSC 调优

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/J7_5F00_ISP_5F00_LSC.pdf


2.对于 IMX219,我们有该 spic_file

图像高度 相对照度
毫米
0.00 100%
0.11 99.98%
0.23 99.91%
0.34 99.80%
0.46 99.65%
0.57 98.74%
0.69 98.38%
0.80 96.94%
0.92 93.90%
1.03 92.09%
1.15 89.83%
1.26 86.69%
1.38 84.52%
1.49 81.87%
1.61 78.31%
1.72 75.15%
1.84 70.52%
1.95 66.71%
2.07 60.96%
2.18 56.19%
2.30 47.33%



因此、添加该 spice_file 后、我们将无法获取适当的调优图

3.如何为不同的颜色通道交错2D 增益映射阵列?

4.如果我们使用 Matlab 代码、那么如何在.xml 中使用生成的 LUT 文件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atharva:

    Unknown 说:

    是的、该图显示 调整没有正确完成。

    您是否按照插件指南正确输入了所有必需信息?

    Unknown 说:
    2. 对于 IMX219、我们有该 spec_file
    [/报价]

    这有利于满足镜头规格要求。

    您是否遵循了 插件指南并将其转换为正确的格式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang Hua:

    该规范文件的正确格式是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该规范文件的正确格式是什么

    您好、Atharva:

    请查看调优工具的"Help"菜单下的 LSC 插件指南。
    调优工具的输入 LUT 具有以像素为单位的第1列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gang Hua:

    如果我想通过 LSC 去除中心的绿色、那么我应该得到什么形状的图形、这样我就可以相应地工作。

    或者、如果您有任何相同的参考图、它会有所帮助。

    这是我的当前图形:




    这是我们当前使用的 LUT 文件、其中左列是像素数、第二列是相对照明:

    0  1
    49  0.9998
    103  0.9991
    152  0.998
    205  0.9965
    254  0.9874
    308  0.9838
    357  0.9694
    411  0.939
    460  0.9209
    513  0.8983
    563  0.8669
    616  0.8452
    665  0.8187
    718  0.7831
    768  0.7515
    821  0.7052
    871 0.6671   
    924  0.6096
    973  0.5619
    1027  0.4733

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我们当前使用的 LUT 文件,其中左列是像素数,第二列是相对照明:

    像这样的简单 LSC LUT 用于使图像角像图像中心一样明亮(例如、消除镜头阴影)。
    任何颜色。

    请告诉我,如果我想通过 LSC 去除中心的绿色,那么我应该得到什么形状的图形,以便我能够相应地工作。
    [/报价]

    可通过在 R/G/B 通道上应用不同的 LSC 增益来处理彩色阴影。
    由于这些 R/G/B LUT 的形状不同、它会改变事物的颜色。
    您必须校准 镜头并找出 R/G/B 像素的不同 LUT。

    如果我没记错、调优工具不直接支持这一点。
    您可能需要使用调优工具从 R/G/B 输入 LUT 生成 xml 文件、并手动交错最终 xml 文件的增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    像这样的简单 LSC LUT 可以使图像角像图像中心一样明亮(例如,撤消镜头阴影)。
    不会改变任何颜色。[/引号]

    那么哪个 LUT 会消除中间的绿色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然后哪个 LUT 会去除中间的绿色

    它是所有 R/G/B LUT 的组合。

    例如、在图像中心周围、在您的情况下、我们期望 R 和 B 增益高于 G 增益。

    这将改变图像中心周围的绿色色调。
    但是、由于颜色阴影的数量可能会因照明类型而异、因此您可能必须根据照明条件调整 LSC。
    如果您没有太多的 ISP 调优经验或必要的硬件设备、那么使用更好的摄像头镜头模块会容易得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须校准 镜头并找出 R/G/B 像素的不同 LUT。

    您能告诉我如何使用 R/G/B 获取不同的原始图像吗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能告诉我如何使用 R/G/B 获取不同的原始图像吗 ?

    我不确定我是否正确理解您。

    原始图像相同、但 LSC LUT 不同。
    原始传感器图像采用 Bayer RGGB 模式。