您好、TI!
目前我正在为 IMX219开发 LSC(镜头阴影校正)
1.正如本链接中提到的代码、我们已经生成了 LUT 文件、但是如何使用该文本文件进行 LSC 调优
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/J7_5F00_ISP_5F00_LSC.pdf
2.对于 IMX219,我们有该 spic_file
| 图像高度 | 相对照度 |
| 毫米 | |
| 0.00 | 100% |
| 0.11 | 99.98% |
| 0.23 | 99.91% |
| 0.34 | 99.80% |
| 0.46 | 99.65% |
| 0.57 | 98.74% |
| 0.69 | 98.38% |
| 0.80 | 96.94% |
| 0.92 | 93.90% |
| 1.03 | 92.09% |
| 1.15 | 89.83% |
| 1.26 | 86.69% |
| 1.38 | 84.52% |
| 1.49 | 81.87% |
| 1.61 | 78.31% |
| 1.72 | 75.15% |
| 1.84 | 70.52% |
| 1.95 | 66.71% |
| 2.07 | 60.96% |
| 2.18 | 56.19% |
| 2.30 | 47.33% |
因此、添加该 spice_file 后、我们将无法获取适当的调优图 
3.如何为不同的颜色通道交错2D 增益映射阵列?
4.如果我们使用 Matlab 代码、那么如何在.xml 中使用生成的 LUT 文件