This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VL-Q1:TDA4VL-Q1[SA5]:主域 MCU2_1无法连接到 Lauterbach

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1369721/tda4vl-q1-tda4vl-q1-sa5-main-domain-mcu2_1-cannot-connect-to-lauterbach

器件型号:TDA4VL-Q1

工具与软件:

您好、TI 专家!

我们使用 Lauterbach 连接到主域 MCU2_1以进行调试、

但当我运行 cmd 时、

而且它的印迹显示为波纹、

而且它似乎已连接到主 MCU 2_1

 但我无法分解、可以执行任何操作、

似乎调试器无法访问存储器。

但是、可以通过使用 XDS560v2来调试主域 MCU2_1。

主域 R5f 2_1内核的 cmm 脚本是否有任何更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是 TI 提供的脚本、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    屏幕快照中捕获的内容表明 R5尚未由 PSC 供电。  如果您尝试连接任何 JTAG (包括 CCS)、则不会有连接。  可能在您运行 CCS 时会运行其他脚本、该脚本首先启动 R5内核。

    如果有裸机系统并希望连接到主 R5,则需要在 R5附加脚本之前运行其他脚本。

    您可以更改"_J721S2_allcoretypes_connect.cmm"以获得您正在查找或使用 SBL 的行为。  若要获得 MCU2_1 (分离模式放大器)、请在脚本中执行以下操作:

    路径=OS (&P)。 PPD()

    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; SOC 设置;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    ; GP 或 HS{HS:FS、HS:SE}的设置
    请执行"~~~~/_J721S2_BareMetal_setup.cmm" HS:FS

    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CM4-0-TIFS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    标题"TRACE32 for ARM CM4-0 -主设备"
    执行"~~~~/_J721S2_M4.cmm" CM4-0
    执行"~~~~/J7AEP_SI.cmm"
    等待1s

    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; R5SS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    ;参数:(R5-MCU、R5-MAIN0、R5-MAIN1)+(SMP、AMP1、 AMP2)
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; R5-MCU;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; R5-MAIN0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    if !intercom.ping(R5B)
    TargetSystem。 NewInstance R5B /架构 ARM
    IC R5B 标题"TRACE32 for ARM CR5-MAIN0 - SLAVE"
    IC。 WAIT R5B
    执行"&PATH_J7AEP_R5LOCKSTEP_Cmm" MAIN_R5_Cluster_0_SPLIT
    IC R5B 执行"&PATH/_J721S2_R5.CMM" R5-MAIN0 AMP2
    IC。 WAIT R5B

    此致、
    理查德·W·