工具与软件:
您好、TI 专家!
我们使用 Lauterbach 连接到主域 MCU2_1以进行调试、
但当我运行 cmd 时、

而且它的印迹显示为波纹、

而且它似乎已连接到主 MCU 2_1

但我无法分解、可以执行任何操作、

似乎调试器无法访问存储器。
但是、可以通过使用 XDS560v2来调试主域 MCU2_1。
主域 R5f 2_1内核的 cmm 脚本是否有任何更改?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI 专家!
我们使用 Lauterbach 连接到主域 MCU2_1以进行调试、
但当我运行 cmd 时、

而且它的印迹显示为波纹、

而且它似乎已连接到主 MCU 2_1

但我无法分解、可以执行任何操作、

似乎调试器无法访问存储器。
但是、可以通过使用 XDS560v2来调试主域 MCU2_1。
主域 R5f 2_1内核的 cmm 脚本是否有任何更改?
您好!
屏幕快照中捕获的内容表明 R5尚未由 PSC 供电。 如果您尝试连接任何 JTAG (包括 CCS)、则不会有连接。 可能在您运行 CCS 时会运行其他脚本、该脚本首先启动 R5内核。
如果有裸机系统并希望连接到主 R5,则需要在 R5附加脚本之前运行其他脚本。
您可以更改"_J721S2_allcoretypes_connect.cmm"以获得您正在查找或使用 SBL 的行为。 若要获得 MCU2_1 (分离模式放大器)、请在脚本中执行以下操作:
路径=OS (&P)。 PPD()
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; SOC 设置;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; GP 或 HS{HS:FS、HS:SE}的设置
请执行"~~~~/_J721S2_BareMetal_setup.cmm" HS:FS
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CM4-0-TIFS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
标题"TRACE32 for ARM CM4-0 -主设备"
执行"~~~~/_J721S2_M4.cmm" CM4-0
执行"~~~~/J7AEP_SI.cmm"
等待1s
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; R5SS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;参数:(R5-MCU、R5-MAIN0、R5-MAIN1)+(SMP、AMP1、 AMP2)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; R5-MCU;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; R5-MAIN0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
if !intercom.ping(R5B)
TargetSystem。 NewInstance R5B /架构 ARM
IC R5B 标题"TRACE32 for ARM CR5-MAIN0 - SLAVE"
IC。 WAIT R5B
执行"&PATH_J7AEP_R5LOCKSTEP_Cmm" MAIN_R5_Cluster_0_SPLIT
IC R5B 执行"&PATH/_J721S2_R5.CMM" R5-MAIN0 AMP2
IC。 WAIT R5B