This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我曾看过 Sitara USB 视频、并且观看了 (31) Bin Liu 的简介- Bin Liu - TI E2E 支持论坛 的 视频 :使用 Linux 在 Sitara 器件中进行 USB 系统设计:在 Linux 内核中配置 DWC3 |视频| TI.com
如果我使用 AM64x、我试图在视频的 DWC3内容中找到更改/替换的内容吗?
(我怀疑 AM64X 没有像我看到的那样使用 DWC3 ( 31) Andreas Dannenberg 的简介- Andreas Dannenberg - TI E2E 支持论坛 在 Linux 存档帖子 https://lore.kernel.org/buildroot/14c91760-3a58-45ae-a4a0-7cfd6960e8fa@smile.fr/T/上的电子邮件 )
对于较新的 Sitara 系列、与2018年的视频有一些问题-除非更换的是让 Linux 学院这样做?
您好、Jim、
您是否错过了附件?
在 AM62x SDK9.2中、以下命令会生成内核 defconfig:
$ make ARCH=... cross_compile=... defconfig ti_arm64_prune.config
BIN:AM64X SDK v9.2的类似行-对吗?
正确、所有 TI K3器件都使用相同的内核 defconfig。
在 AM62x SDK9.2中,以下命令将生成内核 defconfig:
这是一个拼写错误、我是说"AM64x"...
bin: 我试图在 https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/下查找 AM64x 中有 CDNS3的存储库 -您知道位置吗?
吉姆
drivers/usb/cdns3/。
感谢指针 Bin。 我有"git 克隆-b linux-6.1.y - single-branch"的存储库,如果我有问题 CDNS3在 Linux 中的使用,我会单独发送。 在 AM64x 中使用 Cadence 第三方 USB 3 IP 可能是一个好主意。
稍后
吉姆