This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:Sitara "在内核和 quot 中配置 USB;视频-如何取代 AM64x Linux 内核中的 DWC3?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1369263/am6442-sitara-configure-usb-in-kernel-videos---what-replaced-dwc3-in-the-am64x-linux-kernel

器件型号:AM6442

工具与软件:

我曾看过 Sitara USB 视频、并且观看了  (31) Bin Liu 的简介- Bin Liu - TI E2E 支持论坛  的 视频 :使用 Linux 在 Sitara 器件中进行 USB 系统设计:在 Linux 内核中配置 DWC3 |视频| TI.com

如果我使用 AM64x、我试图在视频的 DWC3内容中找到更改/替换的内容吗?

(我怀疑 AM64X 没有像我看到的那样使用 DWC3 (  31) Andreas Dannenberg 的简介- Andreas Dannenberg - TI E2E 支持论坛 在 Linux 存档帖子 https://lore.kernel.org/buildroot/14c91760-3a58-45ae-a4a0-7cfd6960e8fa@smile.fr/T/上的电子邮件 )

对于较新的 Sitara 系列、与2018年的视频有一些问题-除非更换的是让 Linux 学院这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    正确、AM64x 使用 CDNS3 USB 控制器、而不是 DWC3。 早在2018年视频创建时、AM64x 器件就不存在。

    我们计划在 AM64x Academy 中添加 AM64x CDNS3详细信息。 此时、请检查 AM64x 的内核 defconfig。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    二进制:  

    我想检查一下我在 git 中是否看到了 cdns3的错误树-此附件是否适用于 AM64x SDK 9.2或哪里?   

    此外、AM64x 上的内核 defconfig 还具体用于何处?

    谢谢

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您是否错过了附件?

    在 AM62x SDK9.2中、以下命令会生成内核 defconfig:

    $ make ARCH=... cross_compile=... defconfig ti_arm64_prune.config

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BIN:AM64X SDK v9.2的类似行-对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、所有 TI K3器件都使用相同的内核 defconfig。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 AM62x SDK9.2中,以下命令将生成内核 defconfig:

    这是一个拼写错误、我是说"AM64x"...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bin: 我试图在  https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/下查找 AM64x 中有 CDNS3的存储库 -您知道位置吗?

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    drivers/usb/cdns3/。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢指针 Bin。 我有"git 克隆-b linux-6.1.y - single-branch"的存储库,如果我有问题 CDNS3在 Linux 中的使用,我会单独发送。 在 AM64x 中使用 Cadence 第三方 USB 3 IP 可能是一个好主意。

    稍后

    吉姆