This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:有关 QSPI 的容量和 ECC

Guru**** 2667805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1359948/66ak2g12-capacity-and-ecc-about-qspi

器件型号:66AK2G12

尊敬的专家:

Q1:将 SPI NAND 连接至 QSPI 端口时、容量可支持高达2Gbit 的接口吗?

在 TRM (SPRUHY8I)中、最多可以指定4个字节的"NUM_ADDR_BYTES_FLD"。
因此、可读取到可连接2Gbits SPI NAND。
您能告诉我是否有任何其他容量限制吗?

Q2:是否可以在 QSPI 端口上使用 ECC?

我想确认即使 SPI NAND 侧没有内置的 ECC 功能、是否可以使用它。

最棒的翻新
o h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好。 H、  

    我必须与专家取得联系、预计需要一些时间。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa、

    感谢您的关注。

    对不起你。 有任何更新吗?

    此致、
    o h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 O. H、  

    请参阅我收到的以下输入:

    不支持 K2G 上的串行 NAND。 所使用的 IP 版本是 在市场上推出串行 NAND 之前提供的版本、我们仅通过 IP 支持 NOR 闪存。 不使用 OSPI NAND 进行特性评估和时序分析

     QSPI IP 不n`t 闪存的连接容量。 TRM 中的大小限制主要用于直接寻址模式、在该模式下、我们的存储器映射中有专用空间用于直接访问 QSPI 闪存内容。 串行 NAND 访问是基于协议进行的。 n`t 不支持通过串行 NAND 进行直接闪存访问。 没有用于处理 ECC 的 HW IP、因此客户需要一些基于软件的 ECC 机制。

     请建议客户将并行 NAND、串行 NOR 或 eMMC 与 K2G 一起使用。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa、

    感谢您的支持。

    我明白了。 如有其他问题、我会再次联系。

    此致、
    o h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa、

    请允许我再确认一点。

    请建议客户将并行 NAND 或串行 NOR 或 eMMC 与 K2G 一起使用。

    我知道并行 NAND 不能与 K2G 的 GPMC 连接、但可以与 GPMC 以外的其他东西连接吗?

    [参考信息]
    TRM "7.3通用存储器控制器(GPMC)"
    E2E:e2e.ti.com/.../3684565 3684565

    此致、
    o h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好。 H、  

    谢谢你。

    让我来检查一下并更新一下您的情况。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa、

    感谢您的关注。

    对不起你。 有任何更新吗?

    此致、
    o h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好。 H、  

    感谢您的跟进。

    我没有收到任何输入。

    让我来跟进。

    美国度假可能会造成延迟。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好。 H、  

    请参考我从专家处收到的意见

    由于一些不稳定性、我们确实处理了 K2G 中的 GPMC NAND。

    查看旧的 E2E 线程 I、可能是 ECC 导致的不稳定性。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615259/66ak2g02-boot-from-nand

    除了 TI 决定不调试问题外、我从2018年的网站或旧电子邮件中找不到更多内容。

     我的想法从2024年… 也许随着如今内部 ECC NAND 的推出、我们可以解决这一 ECC 不稳定问题。 但我不确定 ROM 是否会支持禁用 ECC (例如 AM335x)。 我无法进一步研究这一点。

    我们需要推荐不同于 GPMC NAND 的选项… 尤其是用于引导时。

    因此、可以为 K2G 保留串行 NOR 或 eMMC (昂贵且太大)。 也许 GPMC 也不是一个选项吗?

     

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sreenivasa:

    很抱歉回复延迟

    我们需要推荐不同于 GPMC NAND 的选项… 尤其是用于引导时。

    因此、可以为 K2G 保留串行 NOR 或 eMMC (昂贵且太大)。 也许 GPMC 也不是一个选项吗?

    [/报价]

    根据我们收到的答案、客户决定这次不考虑 SPI NAND 和 GPMC 连接的 NAND。
    他们正在考虑将 SPI NOR 闪存和 eMMC 作为候选方案。

    关于 eMMC 引导、我们目前正在检查以下线程的可行性。 根据此结果、我们认为会使用 NOR 闪存。
    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1366699/66ak2g12-about-ddr50-max-data-rate/5221113#5221113

    此致、
    o h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好。 H、  

    感谢您提供宝贵意见。

    此致、

    斯里尼瓦萨