This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:使用 AM62A SK E3上的 USB DFU 刷写 eMMC

Guru**** 2557800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1370089/am62a7-flashing-the-emmc-using-usb-dfu-on-am62a-sk-e3

器件型号:AM62A7

工具与软件:

您好!

我正在执行以下链接中的 eMMC 刷写步骤。  

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1127618/faq-sk-am62-how-to-flash-emmc-using-usb-dfu-on-am62x-sk-e2

这些步骤工作正常、能够在 SK EVM 上刷写 eMMC。  

我的问题是、是否有办法自动执行要在 uboot 命令提示符下执行的步骤?

/* Forum said that this command can be built into uboot. Is there any reference for this*/
setenv dfu_alt_info ${dfu_alt_info_emmc}
dfu 0 mmc 0

/* Give ROM access to boot partition. To be executed only one time */
mmc partconf 0 1 1 1
mmc bootbus 0 2 0 0

如果可以、请告知我们。

此致、

杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    请参阅以下指南、其中讨论了基于 DFU 的闪存写入器工具、可自动执行闪存过程

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62AX/09_02_00/exports/docs/linux/Foundational_Components Tools/Flash_via_DFU.html

    此致、

    普拉桑特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashant:

    感谢您的答复。  

    我已检查链接、可以使用 uEnv.txt 文件自动执行"Dfu 0 mmc0"和其他用户命令。 但我没有找到任何方法来实现以下两个命令的自动化。

    => mmc partconf 0 1 1 1
    => mmc bootbus 0 2 0 0

    如果您对此有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    如果您按原样使用该工具、您可以使这些命令成为 uEnv.txt 模板的一部分

    diff --git a/tools/DFU_flash/src/constants.py b/tools/DFU_flash/src/constants.py
    index 90980fb..e6dddb5 100644
    --- a/tools/DFU_flash/src/constants.py
    +++ b/tools/DFU_flash/src/constants.py
    @@ -5,7 +5,7 @@ from pathlib import Path
     # Template for the U-Boot Environment File
     UENV_TEMPLATE = \
     """
    -user_commands={}
    +user_commands=mmc partconf 0 1 1 1;mmc bootbus 0 2 0 0;{}
     """.lstrip()
     
     DFU_SOCID_REG_EXP = r'Found DFU:.*path="(.*)".*name="SocId"'
    

    此致、

    普拉桑特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    添加 DFU 实用程序,我将使用该实用程序作为参考。 您对此错误有任何想法吗?

    eMMC 分区和闪存应单独完成。 比如、在第一次 POR 时、您要对 eMMC 进行分区、然后重置板。 在第二个 POR 上、您将执行刷写过程。

    我进行上述更改以提供以下文件名来引导二进制文件 tiboot3.bin.raw、tispl.bin.raw 和 u-boot.img.raw。 我更改了文件名以使其与"dfu_alt_info_emmc" u-boot 变量兼容、如下所示:

    您不必使其兼容、因此无需进行这些更改。 该工具本身能够从要刷写的映像创建正确的 dfu_alt_info 变量。

    您需要进行的唯一更改就是更改 UENV_TEMPLATE、正如我建议向 uEnv.txt 添加自定义命令时那样。

    此致、

    普拉桑特