工具与软件:
您好!
我正在执行以下链接中的 eMMC 刷写步骤。
这些步骤工作正常、能够在 SK EVM 上刷写 eMMC。
我的问题是、是否有办法自动执行要在 uboot 命令提示符下执行的步骤?
/* Forum said that this command can be built into uboot. Is there any reference for this*/
setenv dfu_alt_info ${dfu_alt_info_emmc}
dfu 0 mmc 0
/* Give ROM access to boot partition. To be executed only one time */
mmc partconf 0 1 1 1
mmc bootbus 0 2 0 0
如果可以、请告知我们。
此致、
杰伊