请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM69A 主题中讨论的其他器件:AM69A
工具与软件:
您好!
我目前使用 AM69A 作为主板、使用 V3Link 摄像头套件、如 德州仪器 AM69A 入门指南中的文档所述。
文档说明 V3Link 摄像头套件同时支持 IMX219和 IMX390传感器。 虽然我找到了有关如何启用 IMX219的详细说明、但没有配置 IMX390传感器的信息。
有人可以提供有关如何在 AM69A 板上使用 V3Link 摄像头套件设置和配置 IMX390的指导或文档吗?
感谢您的帮助。
此致、
肖太郎