This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM69A:使用 AM69A 上的 V3Link 摄像头套件进行 IMX390配置所需的帮助

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1370830/processor-sdk-am69a-assistance-required-for-imx390-configuration-with-v3link-camera-kit-on-am69a

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM69A
主题中讨论的其他器件:AM69A

工具与软件:

您好!

我目前使用 AM69A 作为主板、使用 V3Link 摄像头套件、如 德州仪器 AM69A 入门指南中的文档所述

文档说明 V3Link 摄像头套件同时支持 IMX219和 IMX390传感器。 虽然我找到了有关如何启用 IMX219的详细说明、但没有配置 IMX390传感器的信息。

有人可以提供有关如何在 AM69A 板上使用 V3Link 摄像头套件设置和配置 IMX390的指导或文档吗?

感谢您的帮助。

此致、

肖太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro:

    假设您有4个 RCM IMX390传感器连接到 V3Link 板、请对 名称_叠加层 在/run/media/BOOT-mmcblk1p1中 uEnv.txt

    name_overlays=k3-j784s4-edgeai-apps.dtbo k3-am69-evm-v3link-fusion.dtbo k3-fpdlink-imx390-rcm-0-0.dtbo k3-fpdlink-imx390-rcm-0-1.dtbo k3-fpdlink-imx390-rcm-0-2.dtbo k3-fpdlink-imx390-rcm-0-3.dtbo

    如果您有任何进一步的问题或遇到任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    法比亚纳